This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:读取 ADC 中的单个通道

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1499944/lp-

器件型号:LP-MSPM0L2228
主题:MSPM0L2228SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 MSPM0L2228微控制器、需要配置 ADC 以从内部温度传感器读取值。 根据文档、温度传感器连接到 ADC 通道29。

使用 SysConfig 时、我找不到专门选择通道29进行 ADC 转换的选项。 有人能否请指导您如何正确配置 ADC、以便从该内部温度传感器通道读取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以在 ADC 转换存储器配置部分中找到 SysConfig 中的 ADC 通道选择。 请参阅以下指南: