This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS Theia 中显示隐藏文件

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1505190/codecomposer-show-hidden-files-in-ccs-theia

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

是否可以在 Code Composer Studio 中显示隐藏的文件?  我在 Windows 10上使用的是 CCS 20.1.1.8__1.7.1。   

我一直需要编辑.git-ignore、.clang-format 和.theia/launch.json 等文件、 当 CCS 已经基于 VS Code 时、似乎需要执行许多步骤来打开另一个应用、如 VS Code 或 Explorer->Notepad。  

我已经浏览过设置、但找不到"显示隐藏文件"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth

    是的,这是可能的,但它是一个有点棘手的设置。

    单击底部的齿轮并选择常规设置。

    然后在搜索框中键入 exclude

    点击"Edit in settings.json"操作

    将排除部分更改为如下所示:("*":false)

    之后、您将看到隐藏的文件

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John! 是的、非常完美。