This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS20.1.1无法安装

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1506490/codecomposer-ccs20-1-1-will-not-install

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好的团队、

这是代表客户发布的。

在 MacOS15.4.1系统上、安装最新 CCS20.1.1的网络连接下载阶段找不到服务器文件、该文件实际上存储在下载的 DMG 安装包的组件文件夹中  

此致

Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lydia:

    只是为了确认自定义是否使用带有 MX 处理器的 Mac? 客户的 Mac 上运行哪种安全软件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需在运行 Sequoia 15.4.1的 macbook M1 Air 上成功安装 CCS 20.1.1。 我将提请安装专家注意此主题、以便进一步调查。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在继续之前、我只想询问您是否正在执行增量更新、或者您是否下载了完整的*。dmg 映像并进行了完整安装: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/20.1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的支持。

    有客户的回应,请进一步支持,非常感谢。

    对不起,我再次下载了完整的安装包来安装相同的问题,我的计算机环境是在 M1 Pro 芯片上的 MacBook Pro2021。  令人费解的一点是、在下载完整的安装包后、为什么您仍然需要连接到 TI 服务器来下载内容?  

    此致

    Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人困惑的是、为什么您在下载完整的安装包之后仍需要连接到 TI 服务器来下载内容?  [/报价]

    您不应该这样做。 我刚在 MacBook 上重新安装了 CCS 20.1.1、在那里我禁用了互联网访问。 安装正常。 我不知道为什么会出现关于下载 THEA_ARM 组件的对话框。 我会提请安装人员专家注意这一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lydia、

    请让客户检查中是否存在安装日志(CCS_INSTALL_20.1.1.00008.log) /ccs/install_logs 或 /tmp 中的 installbuilder_installer.log。 如果他们可以找到日志、请将其附加到此主题。

    谢谢、

    Michael