This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:MSP430 USB 调试接口在 CCS 20.1.1.8_1.7.1中不可用

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1511888/codecomposer-msp430-usb-debug-interface-not-usable-in-ccs-20-1-1-8_1-7-1

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

大家好、我有一个 MSP430 USB-Debug-Interface、它在旧 PC 和 Code Composer Studio 6.0.1.00040上工作 
在我的 PC 上、我安装了网站上提供的最新版本、即20.1.1.8_1.7.1、但在工程属性中、 
在"Connection"部分下、它不会显示。 我应该安装一些缺少的软件包还是不再受支持?

此致 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 20中仍应支持 CCS 6支持的相同 MSP430连接类型。:

    20.1.1.8_1.7.1但是、在项目属性中、
    在连接部分下、它不会显示

    您能提供所看到内容的屏幕截图吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430调试接口不适用于您的工程用于的器件系列(C2000)。 为什么您看不到它列出来。 它仅适用于 MSP430器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ky:我负责此电路板的同事非常确定他在 CCS 6中将 MSP430 USB-Debug-Interface 与 TMS320F28069MPZT 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我负责此电路板的同事非常确定他是通过 CCS 6
    将 MSP430 USB-Debug-Interface 与 TMS320F28069MPZT 配合使用的。

    这是不可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在意大利几乎是晚上,明天我将要求我的同事提供更多的信息和使用演示
    感谢您的观看