This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS V20程序重新加载不起作用

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1510551/codecomposer-ccs-v20-program-reload-does-not-work

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

我的 Code Composer Studio 自动重新加载设置如下所示

  • CCS›程序重新加载: 自动重新加载
    如果程序文件发生变化、则自动重新加载程序
    提示
  • 提示

但是、当我对程序进行更改并编译时、没有提示要求重新加载程序。

当时我使用的是以前版本的 Code Composer Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    用于自动重新加载的 Code Composer Studio 设置如下

    您现在正在使用哪个确切的 CCS 版本?

    Unknown 说:
    我在使用早期版本的 Code Composer Studio 时工作正常。

    适合您的旧 CCS 版本确切版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前使用的是、

    版本:20.1.1.8__1.7.1

    默认 VS Code API:1.92.2

    较旧的版本是、

     版本:12.7.1.00001  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="306723" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1510551/codecomposer-ccs-v20-program-reload-does-not-work
    • CCS›程序重新加载: 自动重新加载
      如果程序文件发生变化、则自动重新加载程序
      提示
    • 提示
    [/报价]

    请注意、您可以在"用户"级别和"工作区"级别进行设置。

    在"工作区"级别为您设置了什么? "workspace"(工作区)将始终覆盖"User"(用户)设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经将它们都设置为"提示",但没有任何反应:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试删除工作区缓存并重试:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_troubleshooting.html#delete-workspace-cache