This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Resource Explorer 使用 CCS 12.8.1中的"任务更新"重叠部分进行刷新

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1514663/codecomposer-resource-explorer-keeps-refreshing-with-task-updated-overlay-in-ccs-12-8-1

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好 TI 社区、

我在 Windows 上使用 Code Composer Studio (CCS) 12.8.1版时一直遇到问题。 每当我打开 Resource Explorer 时、面板都会持续刷新并显示"Task Updated"叠加层、使其无法浏览或导入任何资源或示例工程。 重叠始终不会清除、并且 Resource Explorer 仍无法使用。 如果我以某种方式进入项目并尝试导入、整个应用程序将变得无响应。 我必须通过任务管理器强制退出 CCS。

已采取的故障排除步骤:

  • 清除 CCS 和浏览器缓存

  • 已重新启动 CCS 和计算机

  • 已检查网络和代理设置(直接互联网连接、无代理)

  • 已卸载并重新安装 CCS 12.8.1

    尽管作出了这些努力、但问题仍然存在。 我还确认了我的互联网连接稳定。

问题:

  • 这是 CCS 12.8.1中的已知问题吗?

  • 是否有可用的解决方法或修补程序?

任何建议或见解都将非常感谢。 谢谢!

系统详细信息:

  • CCS 版本:12.8.1

  • 操作系统: Windows 7

  • 互联网:直接连接、无代理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对 Resource Explorer 服务器进行了一些更改、会影响较旧 CCS 版本上的 Resource Explorer 插件。 很遗憾、这些较旧的版本无法修补。 强烈建议更新至定于月底推出的 CCS 20.2.0版本、该版本将在当前 Resource Explorer 中具有最佳性能。

    谢谢

    Ki