This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS20仅支持5个调试连接?

Guru**** 2885720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1512051/codecomposer-ccs20-only-supports-5-debugging-connections

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:

我尝试指定某个序列号来启动调试会话、我有7个 XDS110板连接到我的 PC、但在启动调试会话时、命令窗口中只显示了其中的5个板。 CCS20的调试器连接是否存在限制?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS20的调试器连接是否存在限制?

    唯一的硬性限制是机器支持的 USB 设备数量。 但是、上述对话框可能存在 GUI 限制。

    因此、我需要直接在 ccxml 文件中明确指定序列号、因此不需要上述提示:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-main.html#xds110

    此选项效果很好。 我的办公室中有一位用户连接了30多个 LaunchPad (使用多个供电 USB 集线器)、使用指定序列号的 ccmxl 文件(非常适合自动化)将所有 LaunchPad 连接到这些用户不会遇到问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将滚动显示该列表。  滚动条在开始时不可见

    滚动一会儿后、右侧的条会显示出来。  当您将鼠标放在视图中时、它也会出现。

    这是它滚动到底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John 和 Ki、

    感谢您的帮助。 我现在可以在调试窗口中看到超过5个连接。 不知道为什么我以前没有看到它,也许它与我的 USB 坞站有一些事情要做. 现在看起来很好。

    此致、

    Shuyang