This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:在 MCT8329EVM 上对 MSP430进行编程时出现问题(目标存储器或存储器映射错误)

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MCT8329EVM, MSP-EXP430FR2355, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1516767/mct8329evm-issue-programming-msp430-on-mct8329evm-error-target-memory-or-memory-map

器件型号:MCT8329EVM
在 Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR2355MSP-EXP430FR2355UNIFLASH

工具/软件:

你好

我正在使用评估板 MCT8329EVM、并尝试通过 MSP-EXP430FR2355板刷写 MSP430FR2355

我可以使用 TI 网站/论坛上的代码 MCx83xxEVM_MSP430FR2355_GUI_Firmware)在演示板内部刷写 MSP430

要在 MCT8329板内对 MSP430进行编程、我可以遵循用户指南(移除跳线以通过导线将3.3V、GND、CLK、DIO 从编程到评估板)

但当我想要在 MCT8329EVM 上对 MSP430进行编程时、收到错误消息:

文件加载程序:验证失败:地址0x08000处的值不匹配(预期:0x99F2、实际:0xABF6)请验证目标存储器和存储器映射。
GEL:文件:C:\Users\name\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\MCx8315EVM_MSP430FR2355_Firmware.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

microcontrôleur 在两个板上都是一样的,所以为什么我不能在我的板上编程?

有什么想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以尝试更改编程器设置、它位于 Uniflash 设置中。

    选择主存储器和信息存储器并再次进行检查

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我成功地对我的 MSP430进行编程、在重置后重试编程、可能是某些器件被锁定了...

    现在我可以启动无刷电机、但在设置良好的参数以启动和运行电机方面仍然存在一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的确认。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.