This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS20自动提示参数类型-如何禁用它?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1509148/codecomposer-ccs20-auto-prompt-parameter-type---how-to-disable-it

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:

我的客户发现 CCS20开始在函数上显示参数类型的提示、如下图所示:

这是最近出现的,不知道是什么设置被意外接触。 如何禁用此提示消息?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户最近是否在 CCS 20中安装了 AI 代码助手扩展?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我在 CCS20.1.0上也看到了同样的行为。 我认为这是 C/C++语言基础扩展执行它,因为它在我卸载插件后消失了。 但是、当我卸载插件时、颜色主题也会消失、因此我想单独关闭此内联参数提示、但我找不到配置内置扩展的位置。

    您能否提供有关如何更改内置  C/C++语言基础扩展的配置的帮助?

    此致、

    Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的扩展名、但我没有看到这些提示。 也许它是"常规设置"中的特定选项。 要检查的一点是"常规设置"中的编辑器选项。

    您也可以尝试将所有内容重置为默认值: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我找到了设置。 它是 Editor -> Inlay Hints 选项。 禁用它会删除提示。

    此致、

    Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚安装了一个普通的 CCS 20.1.1并启用了 Windsurf AI (以前称为 Codeium)、并为 EK-TM4C123GXL LaunchPad 导入了一个闪烁的示例。  这花费了我大约一个小时来弄清楚如何关闭,幸运的是,我发现这个帖子由沭阳立即解决了它。  这将花费我一整天的时间来找到它自己。  任何人都认为这应该是开箱后的默认行为是坚果。  希望这是意料之外的。  地球上的任何开发人员都不希望使用此功能。  起初,我以为我在看一些新的 fanged C 语法,我还不知道。  只是为了看到编辑器在视图中插入文本、而该文本实际上甚至在磁盘上也不存在。  这种选择是如何走出大门和逃避测试只是野生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们 将 CCS 20.2.0版本的默认设置为"off"(关闭)。 我明天就能确认这一点。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我们会将 即将发布的 CCS 20.2.0版本的默认设置为"off"。 明天我将能够确认

    这似乎是20.2.0中的情况。  

    但是,我相信,当你安装它们(如 Windsurf )时,一些 AI 扩展可能会打开它。