This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:GUI 运行时安装错误! 安装后无法正常工作

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1530407/bq79656evm-021-gui-runtime-installation-error-doesn-t-work-after-the-installation

器件型号:BQ79656EVM-021

工具/软件:

大家好:  

我无法使用给定的实用程序、因为它只会在安装后启动一次、但如果我关闭窗口并重新启动应用程序、它将不会打开。 没有错误! 它可以在另一台 PC 上工作、但在我的 PC 上无法工作。  我也附加了日志文件。 请帮助我,我无法理解什么错误,我甚至重置我的电脑,以删除其他程序的影响。  

我没通过搜索选项查找 GUI 的位置。 我去了这个地方。 只有应用程序的快捷方式存在、其他什么都不存在。  

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Texas Instruments Composer \BQAutoEval

然后我尝试查找 GUI Composer 运行时安装的位置。 这使我进入了一个不同的文件夹、用户不在程序文件中。因为这两个文件夹都安装在不同的位置。 因为在安装过程中,它不允许将两者安装到相同的程序文件位置,甚至在程序文件中的不同文件夹中。 此处安装了包含启动器的运行时。 我也尝试了从这个文件夹启动器. 但根本不起作用。
C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime\gcruntime.v7\BQAutoEval  

我甚至将我的 Windows 版本更改为 Windows 11 pro 工作站,但它仍然没有启动第二次,甚至第一次启动相同的错误出现如下附加图像。

如果可能、请帮助我、我无法使用评估板

e2e.ti.com/.../BQAutoEval_5F00_1.0.4.20250619191024.log

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    这听起来像是 PC 问题、因为它在另一台实验室计算机上工作。  
    https://www.ti.com/secureresources/BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT

    我可以访问此页面。 包含运行 GUI 的所有下载内容。  
    也许卸载您拥有的内容并安装此页面中标记的内容、以便您拥有所有正确版本的所有内容。  

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我的问题已得到解决。 我的 PC 的用户名出现问题。 因为我的用户名为“Akshay Kumar“、所以您可以看到我的名字中有一个空格。 因此、在所有安装之后、软件无法处理用户名之间的空间。 路径位于反转逗号中。  

    “C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime\gcruntime.v7\BQAutoEval\launcher.exe““C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime/gcruntime.v7/BQAutoEval/splash“

    注意到这一点后、我们将用户名更改为使用“Akshay"的“的单个单词用户。 反相逗号被自动删除,最后,软件正常启动,即使在第二次或第三次之后,等等。 属性中的新路径没有反转逗号。

    C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime\gcruntime.v7\BQAutoEval\launcher.exe C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime/gcruntime.v7/BQAutoEval/splash

    我要求 TI 由开发人员纠正这种编程错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    感谢您让我知道此问题是如何解决的。  

    此致、

       Quentin