This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CAN-EVM:如何发送和接收 SOM

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1525704/f29h85x-som-evm-how-to-send-and-receive-can

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题中讨论的其他器件:HSEC180ADAPEVM

工具/软件:

1、文档说 CAN 连接接口是 GPIO64/65、但在板上只找到 64 个、但未找到 65 个
2.默认为 EtherCAT 模式,要更改电阻器的选择以更改 mcan-A ,这里没有变化,当前的板默认为 EtherCAT,并且似乎没有短路的时刻,如何选择这个,如何从 EtherCAT 模式更改为 mcan-A 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    controlCARD 集线站上的数字不是指 GPIO 编号。 请  留出一些时间来提供相关文档、帮助您找到与 GPIO 编号相对应的正确集线站引脚编号。

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些说明:

    • 如前所述、扩展坞编号与 MCU GPIO 编号不对应。 您可以参阅  https://www.ti.com/lit/pdf/sniu055 中的 HSEC180ADAPEVM 引脚排列图。 在这里、您将看到扩展坞引脚编号和相应的 MCU GPIO 编号。  
    • EVM 用户指南中提到的电阻器修改是使用 MCANA 模块(使用默认引脚 GPIO64/65)启用 CAN 引导模式。 GPIO64/65 引脚在扩展坞上不可用、因此扩展坞不支持此默认模式。 目前、在默认 GPIO64/65 上、我们没有任何其他硬件来支持 MCANA 引导模式。 MCANA 引导模式可在其他 GPIO 引脚上受支持、包括扩展坞上提供的 GPIO234/235、但这需要修改 BOOT_DEF 存储器。 有关更多详细信息、请参阅技术参考手册(第 4.7.7 节 GPIO 分配)、如果需要帮助更改 BOOT_DEF 存储器、请提交新的 E2E 帖子。  
    • 如果 要测试基本的 CAN 通信、而不是 CAN 引导、可以 在扩展坞的引脚 80 和 82 上使用 MCAND (GPIO68/67)。 请参阅  https://www.ti.com/lit/pdf/sniu055 中的 HSEC180ADAPEVM 引脚排列图。 任何 F29 SDK CAN 示例都应该能够使用 MCAND (GPIO68/67) 运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F29 SDK 可以找到使用 MCANA 而不是 MCAND 的示例、它是否位于错误的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCAL 驱动程序默认使用 MCANA。 可以使用 EB tresos 工具重新配置驱动程序以改用 MCAND 模块。 我来参考 MCAL 文件。