This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法创建新项目:"您选择的项目在云中。 在导入它之前、必须下载并安装关联的 SDK"循环

Guru**** 2786225 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1535470/codecomposer-cant-create-new-project-the-project-you-have-selected-is-in-the-cloud-before-you-import-it-you-must-download-and-install-the-associated-sdk-loops

部件号:CODECOMPOSER
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

  我正在尝试为使用 TI LAUNCHXL F28379D 的器件创建一个新项目。 我尝试从 driverlib 空 CPU1 示例 CCS 工程中点击、但当我点击“create"时“时、会显示以下消息“

导入工程

您选择的项目位于云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否要立即安装?

 我下载并安装它。 我尝试了下载和安装完整的 SDK、以及我的电路板所需的内容。 每次它将完全安装、然后当我再次尝试创建工程时、它将再次提示我安装 SDK。 这个循环一直持续下去,我重新恢复了我的机器,软件,卸载并重新安装它,清除了我的缓存。 似乎什么都不起作用。 我过去曾做过新的项目、但不确定在这里会发生什么。 ID 感谢您的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您不使用最新的 CCS 20.2.0、请尝试更新至该版本。

    如果您使用的是最新版本、请查看 CCS 是否发现了最新的 C2000Ware(应为 5.5.0)。 请观看以下有关如何检查的视频:

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好淇,我有同样的问题。  按照您的指南、我已配置了所需的一切、但仍无法创建项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真奇怪。 我可以看到 C2000ware 确实已找到。我最初认为 D 驱动器上的 CCS 可能存在一些问题、因此我自己尝试了。 不过、没有问题、因为我能够顺利创建新的 C2000Ware 示例

    在我进行调查时、您可以尝试直接从 Resource Explorer 手动导入、甚至可以直接从文件系统进行导入:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#importing-a-code-composer-studio-project

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否与芯片型号有关? 在创建新工程期间、它在选择 F28P65 时起作用、但在选择 F280025C 时不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种方法仍然不起作用、只能导入一些芯片模型或例程。 这很奇怪。

    直接从文件导入时、FINISH 按钮为灰色、无法按下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kian、

      您可能需要在按钮的下拉列表中选择工作区(如果可用)、这是我必须做的事情。 之后我能够导入工程。 由于找不到 C2000Ware_5_05 文件夹、因此构建时还出现了一个额外的错误。 输出日志显示了它所在的文件路径、一旦我将 C2000Ware 文件夹移到该位置、一切都开始为我工作。 希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种方法仍然不起作用、只能导入部分芯片模型或例程。 这太奇怪了。

    这很奇怪。 我希望所有尝试都失败、而不仅仅是针对特定器件。

    到目前为止、所有器件示例都似乎对我有用。

    至于手动导入、请指定是否要导入到上面提到的 Kailash 文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你和 Ki 非常,最后我可以 导入 示例. 它是有效的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴直接导入的解决方法是有效的。 但是、Resource Explorer 一直认为需要下载 C2000Ware 的根本原因仍未解决... 仅限于一个示例。 这毫无意义。 如果您有时间、您可以尝试卸载最新的 C2000Ware、然后尝试从 Resource Explorer 导入、让其下载/安装最新的 C2000Ware。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是可行的、我可以 从  Resource Explorer 创建新工程。

    似乎:您必须卸载 C2000Ware 并从 CCS Resource Explorer 中安装它们。 对于使用 C2000Ware 独立安装包的用户来说、这非常不方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 这看起来像是一个错误。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12733

    谢谢

    Ki