This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:唤醒 BQ79656EVM-021 并开始读取电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79656EVM-021, LP-MSPM0G3507, BQ79616, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1536300/lp-mspm0g3507-wakeup-bq79656evm-021-and-starts-reading-voltage

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021BQ79616、MSPM0G3507

工具/软件:

您好、

我有 BQ79656EVM-021 和 LP-MSPM0G3507 开发套件。 我创建了一个示例工程“bq79616_UART_to_can"@“@Code Composer Studio 20.2.0、因为该示例展示了使用 MSPM0 控制 BQ79616 来检测满足我们要求的电池状态的实现。  

之后、构建完成。

 硬件设置 完成后、 我预计 MSPM0 会开始从 BQ79656 器件读取电压并将这些数据发送到调试端口。
不过、我发现 BQ79656EVM 似乎没有唤醒。
您如何建议下一步?
亲切的问候
Tom
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、汤姆!
    使用逻辑分析仪或示波器检查 UART TX、MCU 是否正在发送 WAKE ping
    如果没有、请检查 MSPM0 的跳线帽连接。 M0 可能已向 XDS110 发送 UART 信号、而不是从您的连接位置发送。

    此致
    Wink Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 wink:

    感谢您的答复。

    我 检查了跳线帽连接 (J21、J22 / LP‑MSPM0G3507)、发现  Pan_UART0 连接到 XDS(即跳线 J21、J22 的引脚 1 和引脚 2 均连接)。

    然后探测 XDS_UART 波形、发现 XDS_TXD 始终保持在 3.3V 振幅、但 XDS_RXD 不显示任何内容。

    是否对下一步有任何建议?

    亲切的问候

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 wink:
    有什么建议吗?
    参考 ti_msp_dl_config.h 代码、我们发现了这一点
    #define GPIO_UART_0_RX_PIN                     DL_GPIO_PIN_9
    #define GPIO_UART_0_TX_PIN                      DL_GPIO_PIN_8
    因此、我们再次将 LP-MSPM0G3507 与 BQ79656 EVM 连接、将 LaunchPadTm  RX/TX 更改为 GPIO_PIN_9/PIN_8 、而不是 GPIO_PIN_11/GPIO_PIN_10、如应用手册中所示。
    我们发现 MCU 正在尝试唤醒 EVM、但 DVDD LDO 在 SHUTDOWN 模式下仍处于断电状态。
    亲切的问候