This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:编译、运行、调试开箱即用示例

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, TI-CGT, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1547815/lp-mspm0c1104-compile-run-debug-out-of-the-box-example

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

尊敬的专家:

几天以来、我一直在开发最新版本的 CCS 20.2.0、并使用中的示例代码试用 Lauchpad  

“gpio_toggle_output_LP_MSPM0C1104_nortos_ticlang"。“。 我会看到错误消息“This project was created from a version of compiler is not current installed - TICLANG_4.0.3.LTS [Arm].[Ln 1、Col 1]“(此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的)。
您可能会看到、我已在磁盘上安装和安装的内容:

PS C:\ti\ccs>目录
Verzeichnis:c:\ti\ccs

模式 LastWriteTime 长度名称
------------------------ ----- -----
D------ 11.02.2025 11:07 CCS_BASE
D------ 30.07.2025 18:58 文档
D------ 30.07.2025 19:03 月食
D------ 30.07.2025 19:03 install_info
D------ 30.07.2025 19:02 install_logs
D------ 30.07.2025 18:54 脚本
D------ 30.07.2025 18:53 theia
D------ 30.07.2025 18:56 tirex4
D------ 30.07.2025 18:57 工具
D------ 30.07.2025 19:01 卸载程序
D------ 30.07.2025 18:56 utils
-A-- 30.07.2025 19:03 933 .installedComponents.properties
-A--–30.05.2025 23:45 17478 components.xlsx
-A--–30.07.2025 19:03 445680 uninstall_ccs.dat
-A-–30.05.2025 23:58 8464024 uninstall_ccs.exe

PS C:\ti\ccs>
...和  

PS C:\ti\ccs\tools>目录

Verzeichnis:C:\ti\ccs\tools

模式 LastWriteTime 长度名称
------------------------ ----- -----
D------ 31.07.2025 11:38 编译器
D------ 30.07.2025 18:56 节点

PS C:\ti\ccs\tools>
以及...
PS C:\ti\ccs\tools\compiler> dir

Verzeichnis:c:\ti\ccs\tools\compiler

模式 LastWriteTime 长度名称
------------------------ ----- -----
D------ 31.07.2025 11:38 ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS
D------ 31.07.2025 11:36 ti-cgt_arm_20.2.7.LTS
D------ 30.07.2025 19:01 ti-CGT-C2000_22.6.2.LTS
D------ 30.07.2025 18:59 ti-cgt_c29_1.0.0LTS
D------ 30.07.2025 18:58 ti-cgt-c6000_8.3.13
D------ 30.07.2025 18:59 ti-cgt-c7000 _5.0.0.LTS
D------ 30.07.2025 19:01 ti-CGT-MSP430_21.6.1.LTS

PS C:\ti\ccs\tools\compiler>
当我尝试构建该工程时、会打印以下消息:
[0]生成生成文件时出错。
[1]该工程是使用当前未安装的编译器版本创建的 — TICLANG_4.0.3.LTS [Arm]。
[2]构建已停止...
什么地方出问题了? 从哪里可以获得 TICLANG?
我觉得,正确的方式通过 丛林是不能到达我。
感谢您提供任何指导!
Br Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    感谢您联系我们。 关于这一点、我将把此信息转发给 CCS 团队、以便更清楚地了解这个问题。 持续关注。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    如果您在 CCS 中查看所发现的编译器列表、是否会显示 ARM CLANG 编译器?

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ki:

    根据视频这里是我的屏幕快照。

    我已经和工作台玩了一圈,可能已经弄清楚了,发生了什么。 我从“File->Import->..."开始“开始 这可能是错误的。 然后我有了“File->Open workspace from file->“、这是成功的。

    “Build"正在“正在运行且没有错误、调试器在断点处停止等

    从这一点开始、我想我必须熟悉 CCS 工作台。 我想请您最好检查屏幕转储、如果所有编译器都包括在内、我必须继续。 是的,有比我需要的更多,因为其他项目从过去。

    如果您的评论结果是积极的,感谢您的参与,对不起打扰您。

    Br Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到为 CCS 安装挑选了任何编译器。 您能否将 C:\ti\ccs\tools\compiler 文件夹显式添加到编译器发现路径中、看看是否正确发现了它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KI:

    希望以正确的方式...

    Tnx 和 BR Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...我刚刚清理了项目和制造,这是结果:

    到目前为止、我不知道在哪里可以找到 SysConfig。 我只找到来自 2022 年其他工程 (radar / ti uniflash) 的 SysConfig 文件。

    Br Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KI:

    我仍在寻找一种方法来摆脱错误消息。 同时、我已安装 SysConfig、但仍然没有适用于 SysConfig 版本 1.24.0 的更新解决方案。 我经常使用 SysConfig、但获取所示的消息。

    您的任何暗示都可能有助于理解如何克服问题。

    Br Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“10138" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1547815/lp-mspm0c1104-compile-run-debug-out-of-the-box-example/5955404

    希望以正确的方式...

    Tnx 和 BR Bernd

    [/报价]

    是的、现在看起来更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“10138" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1547815/lp-mspm0c1104-compile-run-debug-out-of-the-box-example/5957448 ]虽然我安装了 SysConfig、但仍然没有适用于 SysConfig 版本 1.24.0的更新解决方案

    您是否显式安装了 1.24.0?

    https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG/1.24.0.4150

    请注意、独立安装 SysConfig 后、您需要使其“发现“、类似于编译器的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ... BR Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KI:

    用于指导的 TNx。 现在我得到了 w/o 错误。

    版本 1.24.0 正常。

    非常感谢、非常享受周末时光。

    Br Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    我很高兴 1.24.0 能正常工作。 但是、我与 1.24.1 混淆不是。 两个 SysConfig 版本都适用于我使用最新 SDK 的相同示例...