This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如何从我的 Mac 运行"独立"GUI Composer 应用程序(运行 Sequioa 15.5 的 M1 Pro)

Guru**** 2892800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1551469/launchxl-cc1352p-how-do-i-run-a-stand-alone-gui-composer-app-from-my-mac-m1-pro-running-sequioa-15-5

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P


工具/软件:

我的原始问题已关闭、因此我必须开始一个新问题。

我想学习如何使用 GUI Composer V2。  我有一个小型演示应用、可让您调整 LaunchXL CC1352P4 上 LED 闪烁的计时、屏幕上具有旋钮。  但是、说明以“现在、您可以下载应用程序的独立版本(请参阅图像 1)“结尾。

我可以下载 zip 文件。  我可以安装 guicomposer runtime macOS 软件包。  我已将解压缩的文件(称为 Demo2)复制到“gctruntime.v13"文件夹“文件夹中。  然后我进入 Demo2 文件,并尝试点击 Mac_start(见图像-也许这不是方式),并得到了一个错误。  (参见图 2)

1) 我在哪里出了问题?  

2) 是否有一个很好的地方,有一个逐步的说明,运行一个“独立“的应用程序,像这样?  

3) V2 是过时的吗?

4) 人们是否使用 GUI Composer 制作其他人可以使用的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够通过从终端运行 launcher.OSX 可执行文件来运行该应用程序?

    3) V2 是否过时?

    它已被弃用为 v3。

    4) 人们是否使用 GUI Composer 来制作他人可以使用的东西?

    是的。 人们可以通过 GC Gallery 共享自己的 GC 应用程序以供其他人使用: https://dev.ti.com/gallery/

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号  我也无法运行该文件。  

    当我尝试通过双击图标打开它时,我得到了这个错误:

    当我尝试从终端运行它,我得到了相同的警告关于恶意软件(和拒绝打开它)以前一样.

    这两种正确的运行方式中的任何一种?

    您能推荐 GUI Composer V3 教程吗?  我只开始使用 V2、因为这是我能够找到的教程。  我想知道什么是最“最新“、与 CC1352 搭配使用效果最好、并获得文档等方面的最佳支持   

    谢谢你。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从终端运行 launcher.OSX 应该已经起作用。 明天我有机会访问我的 macbook 时、我需要尝试一下。

    您能推荐 GUI Composer V3 教程吗?

    我建议大家看看这个研讨会。 它有一个 v2 和 v3 教程。 虽然它适用于不同的目标、但您应该能够了解如何使用它并将其应用到您的器件:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACuj7Q0odqsz7xV.GhI98w__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    V3 当然是推荐的版本。 V2 已被弃用、它没有任何积极的开发。 至于哪个版本的特定器件文档/示例最多、我不知道。 设备专家可以回答这些问题。 但是、作为支持这些工具的人、我会推荐 v3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从终端运行 launcher.OSX 应该已经起作用了。 明天我可以访问我的 macbook 时、我需要尝试一下。

    首先、您正确地认为应该使用 mac_start 应用程序而不是 launcher.osx。 我确认使用 mac_start 是正确的方法。

    话虽如此、mac_start 也会出现同样的问题。 我们怀疑应用程序未正确签名存在一些问题。

    我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12835

    有一种权变措施。 有关更多详细信息、请参阅上述行。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、这种解决方法确实有效!  看到应用程序运行起来很有趣,但我的专业知识之外,了解如何这样调用节点,而不是复制你写的内容。  我将继续您之前发送给我的 V3 实验、看看我是否能按预期运行。  

    是否还有方法可以注册您为此 V2 问题提交的 TT 的兴趣?  或者、如果问题得到修复、您会更新此问题吗?   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否也有办法在您为此 V2 问题提交的 TT 中注册兴趣?  或者、如果问题得到修复、您会更新此问题吗?   [/报价]

    我认为此问题不是 GCv2 应用特有的问题。 我相信这也会影响 v3 应用程序。

    至于获得门票警报,我认为没有办法做到这一点。 我可能不会向该线程添加任何更新、因为我并不总是在这些更新的循环中。 我也相信线程会在一段时间后锁定。 因此、最好自己定期检查状态。