This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:对象文件不存在时链接器致命错误

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1559481/codecomposer-linker-fatal-error-when-object-file-not-present

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

您好:

我想为两个 非常相似的项目维护一个 SYSCFG 文件、但一个项目的源文件比另一个项目少。

使用以下链接器脚本:

    GROUP  :   {
    FAST_FUNCTIONS : {
        file_a.o(.text)
        file_b.o(.text)
    } align(8)
    } > R5F_TCMA  

file_a.c 和 file_b.c 存在于工程 A 中、但不存在于工程 B 中

链接工程 B 时、我收到错误消息:

我不明白为什么这应该是致命错误。 那么、如果这些文件不存在该怎么办?

  • 是否有不同的语法可以避免此错误?
  • 如果没有、是否有任何方法可以使此错误成为警告?

我希望即使没有文件与模式匹配、它也能继续生成构建工件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决方案。 诊断 ID 10008 现在被视为备注。 现已完成输出二进制文件。