This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 空项目中的编译错误

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1561852/compilation-error-in-empty-project

部件号:MSPM0G1507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI

  我想询问以下问题:

  我修改了.project 文件中的工程名称、但后来又改回了。

编译工程时为什么仍出现以下错误?

   
此外、当我创建一个新的空工程并对其进行编译时、也会发生同样的错误。

   

   此致、
  Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它中断矢量错误。

    您似乎没有将可用的启动文件添加到项目中。

    建议步骤:

    1.下载 MSPM0 SDK。

    2.下载 CCS、使用 MSPM0 支持包进行安装。

    3.从 MSPM0SDK 导入工程:file - Import project

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hellc

    这个问题在我使用过程中突然出现、我以前在 CCS 上运行没有出现任何问题。 我是否需要重新安装 CCS 和 MSPM0 支持包?

    此致、
      Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题在我使用过程中突然出现、我以前在 CCS 上运行没有任何问题。 我是否需要重新安装 CCS 和 MSPM0 支持包?

    无需重新安装它们。

    请检查您的工程是否具有如下所示的有效启动源文件或.o(在调试文件夹中)文件:

    startup_mspm0g350x_ticlang.o

    C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\source\ti\devices\msp\m0p\startup_system_files\ticlang\startup_mspm0g350x_ticlang.c

    编译器/链接器报告无法找到 中断矢量 和 中断矢量 来自启动文件的错误。

    syscfg — 工程配置中还有“startup file generation“复选框

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您印象非常深刻。 我发现startup_mspm0g150x_ticlang.c SysConfig 工程配置中没有文件、路径文件夹中也缺少该文件。 我不知道为什么程序以前运行正常。

    您能告诉我如何获取该startup_mspm0g150x_ticlang.c文件吗? 我非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果项目中没有启动,您可以直接将一个从 SDK 复制到项目根文件夹。

    2.您可以尝试在 syscfg 中启用它:

    3.或者、如果需要、可以设置一个新项目、该项目使用默认的 syscfg 文件、syscfg 将为您生成启动文件、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hellc

      非常感谢您的帮助;我衷心感谢您的帮助。
      
    startup_mspm0g150x_ticlang.c我的路径中确实丢失了该文件C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\source\ti\devices\msp\m0p\startup_system_files\ticlang。 我下载了新的 MSPM0 SDK、其中包含该startup_mspm0g150x_ticlang.c文件。

    此致、
      Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hellc

       我很抱歉打扰你。 我需要您的帮助、因为上一个问题再次发生。
       它再次报告了上一个错误、但这次我startup_mspm0g150x_ticlang.c出现了。


       我想问您如何解决这个问题。 我期待着你的答复。

    此致、
      Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用这两个函数、但编译器找不到这两个函数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hellc

     我很高兴告诉大家、问题已经解决。 我真的很感谢你给我的所有帮助。 感谢您发送编修。

    此致、
      Robert