Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G1518、LP-MSPM0G3519、 SysConfig、 MSPM0G1507
工具/软件:
您好:
在一个工程中、我们使用 MSPM0G1518 (LQFP-64)、并使用 LP-MSPM0G3519 进行固件开发。
在 CCS (v20.3.0) 中使用 SysConfig (v1.25.0+4268) 配置 MCU 时、缺少分配引脚以输出内部基准电压的选项。 PA23/24 上存在 2.5V 电压、但该引脚可配置为用作 GPIO、因为其未被 VREF 外设阻断。

在另一个工程中、我们使用 MSPM0G1507、其中该选项在 syscfg 中可用。

如果 VREF 仍提供向其他电路提供基准电压的能力、这不是主要问题、但这可能会导致在配置引脚时产生混淆。 但也许我错过了一些东西...
提前感谢您。