This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 SysConfig MSPM0G1518 中缺少配置 VREF+输出的选项

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, MSPM0G1518, SYSCONFIG, MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1568901/codecomposer-missing-option-to-configure-vref-output-in-sysconfig-mspm0g1518

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G1518、LP-MSPM0G3519、 SysConfigMSPM0G1507

工具/软件:

您好:  

在一个工程中、我们使用 MSPM0G1518 (LQFP-64)、并使用 LP-MSPM0G3519 进行固件开发。  

在 CCS (v20.3.0) 中使用 SysConfig (v1.25.0+4268) 配置 MCU 时、缺少分配引脚以输出内部基准电压的选项。 PA23/24 上存在 2.5V 电压、但该引脚可配置为用作 GPIO、因为其未被 VREF 外设阻断。  

MSPM0G1518

在另一个工程中、我们使用 MSPM0G1507、其中该选项在 syscfg 中可用。  

MSPM0G1507

如果 VREF 仍提供向其他电路提供基准电压的能力、这不是主要问题、但这可能会导致在配置引脚时产生混淆。 但也许我错过了一些东西...


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从“Mode"(“(模式(模式)下拉菜单中选择“Internal and External“(内部和外部)、您应该会看到您要查找的选项。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    没错、这为我提供了 将 PA23 分配为 VREF+ 的选项、但引脚未配置为输入、这不能更改。  

    正确理解数据表后、一旦启用 VREF、就必须将 PA23 分配给 PA23、因为即使是内部基准也需要在此引脚上使用外部电容器。  

    Timon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎存在一个 syscfg 错误。 我将报告Slight smile

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、  

    感谢您的确认和报告。 :)

    - Timon