This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:编译器诊断选项不会应用于子文件夹及其文件

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1578027/am263p4-q1-compiler-diagnostic-option-is-not-applied-to-sub-folder-and-its-files

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:SYSCONFIGMATHLIB

您好:

我有一个手动 SysConfig 输出目录 (SYSCFG)、可以对输出进行版本控制。

我想禁止对目录 syscfg 中的所有文件执行警告:

image.png

我检查该选项已级联到各个文件。 例如 ti_power_clock_config.c:

image.png

 

选项 -wno-typedef-redefinition 未出现在文件的调用中:

生成文件:“c:/repo/SysCfg/controlCard/ti_power_clock_config.c
调用:ARM 编译器
“c:/ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/bin/tiarmclang.exe -c -mcpu=cortex-R5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-D16 -mlittle-endian -mthumb
-i“C:/ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS/include/c
-i“C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source
-i“C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/board
-i“C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/mathlib/trig
-i“C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/drivers
-i“C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/drivers/hw_include
-i“C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/drivers/hw_include/am263px
-i“C:/repo/SysCfg/controlCard


dCore_ID=0 -DSOC_AM263PX -DEVM_Board_version=2 -D_DEBUG_=1 -DFREE_RTOS_CORE -D__configname___=“DebugP\"-g“-g

-壁

-wno-gnu-variable-size-type-not-at-end

-wno-unused-function

MMD -mp -mf

“SYSCFG/controlCARD/ti_power_clock_config.d_raw"</s>“
-MT“
SYSCFG/controlCARD/ti_power_clock_config.o“
-std=gnu99
“SYSCFG/controlCARD/ti_power_clock_config.o"</s>“
“C:/repo/core_0/SysCfg/controlCard/ti_power_clock_config.c
完工建筑:“c:/repo/SysCfg/controlCard/ti_power_clock_config.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier、您的  SysConfig 输出目录是否位于工程/工作区之外? 此外、您的 CCS 版本是什么?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我使用的是 CCS 12.8.1。

    您的  SysConfig 输出目录是否位于工程/工作区之外?

    不是、它在项目中。 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基尔,我提交了一张票,它将被跟踪在这里: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-12981