This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:Code Composer Studio 不再报告错误

Guru**** 2777745 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1573475/lp-mspm0g3507-code-composer-studio-no-longer-reporting-errors

器件型号: LP-MSPM0G3507
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

之前运行的是 CCS 20.3、现在运行的是 20.3.1.5_1.9.1

将 ticlang C 编译器与 FreeRTOS 配合使用

我有大量的代码通过构建过程运行、并以“gmake:目标'全部'不会因为错误而重制“结束。但没有发现任何错误。   编译问题变得越来越频繁、在“输出“窗口中标记错误、但在实际文件或工作区资源管理器窗口中没有标记。   然后在星期五上,构建过程刚刚停止 — 它始终挂起。  

在浏览其他 e2e 帖子时、我读到从{home}/ti/中删除缓存 可能会有所帮助。  没有。   另外、删除\Debug 文件夹的内容也没有任何帮助。

读取错误报告 EXT_EP_12940、I 更新为 20.3.1(错误报告显示在 20.4 中已修复。   新安装后、我们可以再次运行编译过程、但编译仍然表明存在错误、但无法识别问题所在。

我注意到  在 Azure Pull 请求期间,文件.cproject 和.ccsproject 发生了变化。   我想知道整个设计团队的不同之处是在工程中扔一把扳手。

有关的帮助  

  • @CCS/CCSTUDIO 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.3.0
  • @CCS/CCSTUDIO-updater 20.3.0
  • @theia/ai-anthropic 1.58.4.
  • @theia/ai-chat 1.58.4.
  • @theia/ai-chat-ui 1.58.4.
  • @theia/ai-code-completion 1.5.4.
  • @theia/ai-core 1.58.4.
  • @theia/ai-history 1.5.4.
  • @theia/ai-huggingface 1.58.4.
  • @theia/ai-llamafile 1.58.4.
  • @theia/ai-MCP 1.5.8.4
  • @theia/ai-ollama 1.58.4.
  • @theia/ai-openai 1.58.4.
  • @theia/ai-scanoss 1.58.4.
  • @theia/ai-terminal 1.58.4.
  • @theia/ai-workspace-agent 1.5.4.
  • @theia/bulk-edit
  • @theia/calllayers 1.58.4.
  • @theia/collaboration 1.58.4.
  • @theia/console 1.58.4.
  • @theia/core 1.58.4.
  • @theia/debug 1.58.4.
  • @theia/dev-container 1.58.4.
  • @theia/编辑器 1.58.4.
  • @theia/editor-preview 1.58.4.
  • @theia/electron 1.58.4.
  • @theia/external-terminal 1.58.4.
  • @theia/file-search 1.58.4.
  • @theia/filesystem 1.58.4.
  • @theia/keymaps 1.58.4.
  • @theia/marks 1.58.4.
  • @theia/messages 1.58.4.
  • @主题/指标 1.58.4.
  • @theia/mini-browser 1.58.4.
  • @theia/Monaco 1.58.4.
  • @theia/navigator 1.58.4.
  • @theia/笔记本电脑 1.58.4.
  • @theia/Outline-View 1.58.4.
  • @theia/output 1.58.4
  • @theia/plugin-dev 1.58.4.
  • @theia/plugin-ext 1.58.4.
  • @theia/plugin-ext-headless 1.58.4.
  • @theia/plugin-ext-vscode 1.58.4.
  • @theia/preferences 1.58.4.
  • @主题/预览 1.58.4.
  • @theia/process 1.58.4.
  • @theia/property-view 1.58.4.
  • @theia/remote 1.58.4.
  • @theia/scanoss 1.58.4.
  • @theia/SCM 1.58.4.
  • @theia/SCM-extra 1.58.4.
  • @theia/search-in-workspace 1.5.4.
  • @theia/secondary-window 1.58.4.
  • @theia/task 1.58.4.
  • @theia/terminal 1.58.4.
  • @theia/test 1.58.4.
  • @theia/timeline 1.58.4.
  • @theia/toolbar 1.58.4.
  • @theia/类型层次结构 1.58.4.
  • @theia/userstorage 1.58.4.
  • @theia/variable-resolver 1.58.4.
  • @theia/VSX-registry 1.58.4.
  • @theia/workspace 1.58.4.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能提供一个小型测试用例吗? 理想情况下是一个源文件数量有限的简单工程。 您的问题听起来与 EXT_EP_12940 不同。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的、我有 (2) 件事… 非报告独立于  EXT_EP_12940;允许重新安装(具有 20.3.1)以完成构建。

    就测试案例而言、老实说、我不知道从哪里开始支持此项目;超过 33 个文件代表整个团队 4 个月的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许只是生成构建错误的文件? 输出窗口中的确切错误是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是这个问题的主题.. 在输出窗口和工作区资源管理器中都没有错误。  只有一条因错误而构建失败的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否像我在下面线程中所做的那样从命令行构建、看看是否有更多输出?

     回复:CODECOMPOSER:CODECOMPOSER:20.3.0 内部版本挂起不显示编译器错误。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以命令行(对我来说完全陌生)可以正常工作。  我想它位于 IDE 中?

    报告的错误“只读变量不可分配...“

    它看起来比它应该多 11 次,但请不要拍摄我 — 我是硬件的家伙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想添加:“工作空间资源管理器“窗口中的突出显示在输出窗口中未报告之前很久就停止了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、因此命令行(对我来说完全是陌生的)可以正常工作。  我想它位于 IDE 中?

    谢谢。   然后、它可能与 EXT_EP_12940 相关。

    不确定您是否在同一台计算机上具有 CCS 20.2.0。 如果是、您能在那里尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在线提供、我可以回滚。  这是一台新的笔记本电脑,因为 2 周前,所以 20.3.0 是我的出发点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。   然后、它可能与 EXT_EP_12940 相关。

    感谢您的屏幕截图、我可以看到错误消息。 然后、我在示例工程中添加了一些代码、这些代码会生成相同的错误。 我能够重现该错误。 我还确认 CCS 20.2.0 不存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该问题已在 20.2.0.12 中解决、包括标记文件的问题和工作区资源管理器窗格中的错误。

    期待固定版本!

    非常感谢!

    Ken \ Sielox

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、您能更新此问题吗? 在  20.3.1.5__1.9.1 上相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我回滚到 20.2.0.12 后没有更新 CCS、因此我不知道后续版本中是否解决了问题。  我希望此主题可能在问题确认解决后触发了通知。  直到那时,我才不会带我的部门前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题将在即将推出的 CCS 20.4.0 中得到解决。

    CCS 20.3.1 是非常有针对性的版本、仅解决非常具体的问题。  EXT_EP_12940 不是 CCS 20.3.1 的一部分