This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 + Motor-Control-SDK-v11.0.0.6

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1604412/am2432-am2432-motor-control-sdk-v11-0-0-6

器件型号: AM2432
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

你(们)好

将 AM2432-project 从 MOTOR-CONTROL-SDK-V09.02.0.12 更新到 v11.0.0.6 后、SysConfig 图形界面中缺少 cpsw-module。

我们使用的版本:

CCS V20.4.0.13__1.10.0、 SynsConfig V1.26.0、TI Clang v4.0.3.LTS、Motor_Control_ v11.0.0.6  

提前感谢您。

此致、

Klaus Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    带有此 SDK 的 SysConfig 建议版本是 SysConfig v1.22.0。

    您能否检查一下此项并更新结果?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当我将 SysConfig 版本更改为 V1.22.0 时、双击.syscfg 文件后会发生以下错误:

    如果删除 SysConfig 文件中的参数--variant =“...",“,此、此错误消息将消失、可以打开图形界面。 但 CPSW 仍然缺少。

    此致、

    Klaus Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅部分 5.1.1 调试和故障排除 和  使用 MCU+SDK 利用 SysConfig 加速开发 用于解决上述问题的应用手册。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经研究了您的文档、并按照第 5.2 节中的说明修改了 SysConfig 参数 (v2CliArgs)。 现在可以编译工程、使用 SysConfig 版本 1.22 时似乎没有错误。

    然而、CPSW 单元仍然缺失、根据您文档中的第 5.4 节、SDK 似乎不支持该驱动程序。 但是、如果我浏览电机控制 SDK 11.0.0.6 中的所有文档和版本说明 (包括“不支持的功能“)、我发现没有这种情况的证据。

    是否可以通过任何方法激活此外设、或者我是否必须等待下一个 SDK?


    此致、
    Klaus Peter


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个示例? 我可以在 SysConfig 的 TI 网络部分中看到 CPSW 实例。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用一个例子一切都很好! 我基于 enet_lwip_cpsw 生成了一个示例。 此示例不使用 Motor Control SDK v11.0.0.6 中的任何资源、但安装了 MCU_SDK 1V1.1.0.19。

    但是、在使用我们的器件多核工程时、看不到 CPSW。 我能否以某种方式向您发送 SysConfig 文件?

    此致、
    Klaus Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在论坛本身的此处上传 example.syscfg 文件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扩展名为 syscfg 的文件不允许上传。 我重命名了扩展名。


    e2e.ti.com/.../D5_5F00_M_5F00_App.txte2e.ti.com/.../D5_5F00_M_5F00_Ctrl.txt

    此致、
    Klaus Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    为了生成上述文件、您可能已选择 Motor Control SDK、但 CPSW 来自电机控制内的工业通信 SDK。 我更新了上述文件的 cliArgs、可以在 SysConfig 视图中看到 CPSW。

    请参阅以下文件。

    D5_M_App.syscfg、  D5_M_ctrl.syscfg

    请告知我们上述文件是否有效。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tushar

    遗憾的是、配置 SysConfig V1.22 后、行为没有任何变化。 它没有任何区别、但两个核心工程都成功构建。

    以下内容可能会有所帮助:

    我已通过 SysConfig v1.24(独立,为 AM243x 选择的特定产品工业通信 SDK (11.00.00)) 打开修改后的配置文件。

     对于 D5_M_App.syscfg、打开即成功、可看到包括 Enet (CPSW)、Enet (ICSS) 和 ICSS-EMAC 在内的 TI 网络主题。 与 AM243x 的选定产品电机控制 SDK 相同 (11.00.00)

     对于 D5_M_ctrl.syscfg、在这两种情况下(工业通信 SDK 或电机控制 SDK)、都会发生大量有关 Σ — Δ 配置或电流检测的错误。

    正如我提到的: 我不知道我通过 SysConfig 1.24 进行的最后一次测试是否有用。  

    此致、

    Klaus Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通过 SysConfig v1.24(独立,为 AM243x 选择的产品工业通信 SDK (11.00.00)) 打开修改后的配置文件。

    您为工业通信 SDK 使用哪条路径? 应该是这样 ${motor_control_sdk}/ind_comms_sdk。

    正如我提到的: 我不知道我最后一次对 SysConfig 1.24 的测试是否有用。  [/报价]

    您不需要更改 SysConfig 版本。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    配置以下路径:


    此致、


    Klaus Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 cliArgs 后、我可以在 SysConfig 中看到 CPSW 实例。

    请参阅以下视频。

    e2e.ti.com/.../Sysconfig_2D00_CPSW.mp4

    BR、

    Tushar