This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GEL:如何为 UniFlash CLI 指定自定义 GEL 文件

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1606119/codecomposer-gel-how-to-specify-custom-gel-files-for-uniflash-cli

Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在使用 UNIFLASH 生成 CLI 接口、并希望调用某些 GEL 文件、我看到下面的属性(在 CCS 中)中支持.ccxml 文件:

如果我在 CLI 软件包中添加这些属性、其中 文件路径字段表示:

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    其中 文件路径字段表示:

    您是否询问该路径相对的根目录是什么? 如果是、则为:

    \ccs_base\common\targetdb

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    此“ 文件位置字段“表示 CCS 中的 PROJECT_DIR:

    CLI 接口是否使用不同的默认逻辑?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    This  “ filepath 字段“表示 CCS 中的 PROJECT_DIR:

    我与工程部门核实、这将是两个位置的相对关系:

    1) 相对于 ccxml 文件本身

    2).\ccs_base\common\targetdb

    它将首先查看#1。 如果找不到、它将尝试在#2 中查找。 如果它在那里找不到它,那么它将失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 很明显。