This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SDK:[F29H85X] CCS Theia 中的工程导入错误:编译器版本'TICLANG_2.0.0'当前未安装

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1613093/f29h85x-sdk-f29h85x-project-import-error-in-ccs-theia-compiler-version-ticlang_2-0-0-is-not-currently-installed

器件型号:F29H85X-SDK

您好:

我将使用启动一个新工程 C2000 C29 系列 (F29H85x) 目前正在设置开发环境。

我已经安装了 CCS Theia f29h85x-sdk_1_02_01_00 。 但是、当我尝试从 SDK 导入示例工程时、该过程会失败、并显示以下错误消息:

导入工程时出现问题:当前未安装编译器版本'TICLANG_2.0.0'

我已通过 CCS 更新管理器和在线资源搜索“TICLANG"(“(TI Clang) 编译器版本 2.0.0、但找不到独立安装程序或此特定版本的正确更新路径。

请提供:

  1. 用于下载和安装的指南或链接 TICLANG 2.0.0 当前主页。

  2. 为正确配置开发环境所需的任何附加文档或设置指南 C29 (F29H85x) 实验室系列视频。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在安装之前、我建议尝试以下步骤:

    0。检查'C:\ti\ccs2040\ccs\tools\compiler'位置:ti-cgt-c29_2.0.0.STS 。存在此文件。

    1.如果它不存在“IDE ARM-CGT-CLANG、配置、编译器或调试器| TI.com“、您可以点击此链接进行安装。

    2.进入文件>首选项> Code Composer Studio 设置。

    3.尝试按刷新按钮并检查编译器版本是否存在(屏幕截图 3)。

    如果未在编译器发现路径中手动添加“ti-cgt-c29_2.0.0.sts"路径“路径、并再次刷新。



    希望这能解决您的问题。

    此致

    库纳尔。