This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:从编译器 TI v20.2.2.LTS 切换到 TI Clang v1.3.0.LTS 时出现的问题

Guru**** 2924320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1618925/rm57l843-problem-to-shift-from-the-compiler-ti-v20-2-2-lts-to-ti-clang-v1-3-0-lts

部件号: RM57L843

我开始将 TI Clang v1.3.0.LTS 编译器与一个新的简单工程配合使用、以开始迁移项目。
工程编译良好、但在调试工程时、不可能在源文件中放置断点。 只能在“Disassembly"(“(拆卸(拆卸)窗口中使用。
我可以做什么?
感谢你的帮助   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在使用哪个确切的 CCS 版本? 您使用的编译器优化级别是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 版本为 12.8.0.00012  

    comppiler 版本为 TI Clang v3.2.LTS

    该工程是一个仅汇编工程

    谢谢

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 CCS 12.8-1、TI Clang v3.2.2 并将优化设置为“0"(“(off) 的仅 ASM 工程重现此问题。 在调试期间、我在汇编源文件中设置断点没有任何问题。

    您能否确认正在使用的优化级别、还能提供有关您正在使用哪种调试会话(无工程或无工程)以及您如何尝试设置断点的更多详细信息? 屏幕截图会有所帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ki

    感谢您的答复。

    这些都是屏幕截图、我希望这就是您想要的。

    我不确定您是指 将优化设置为“0"(“(关闭(关闭)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    该问题源于.S 和.arm 文件的混合。
    一些代码为.arm 格式。
    我将所有内容都转换成了 Ticlang 代码、现在工作正常。

    感谢你的帮助

    此致