This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:Issuie 重新生成 Windows 批处理文件 (.bat)。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1622890/ccstudio-theia-issuie-reggrding-the-windows-batch-file-bat-generation

部件号:CCSTUDIO-THEIA

您好!

我们目前正在使用的产品  Code Composer Studio V20.4.0 我们最近的项目。 但是、我们无法生成 Windows 批处理文件 (.bat) 默认公式。

我们需要此文件的原因是、为了执行 LDRA 工具中的静态分析 、我们需要在中提供批处理文件名作为命令 初始步骤 收集流程图。 这两者都是必需的 静态分析 和 单元测试 。

我们之前使用该产品时 Code Composer Studio V12.4.0 ,这个 Windows 批处理文件 (.bat) 是自动生成的、我们能够在中看到它 工程文件夹 。

作为参考、我可以附加一个 Windows 批处理文件 (.bat) 的屏幕截图 偏移量误差 Code Composer Studio V12.4.0 。

CCS v12.4 Doubt.png

 

Kidnly 提供了相同的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    之前、我们使用的是 Code Composer Studio V12.4.0 ,这个 Windows 批处理文件 (.bat) 是自动生成的、我们能够在中看到它 工程文件夹 .

    您如何在 12.4 中生成此 bat 文件? 此文件不是来自 CCS、因此我假设您是使用一些预编译/编译后处理步骤显式生成的?

    谢谢

    Ki