This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:Issuie 重新生成 Windows 批处理文件 (.bat)。

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1622890/ccstudio-theia-issuie-reggrding-the-windows-batch-file-bat-generation

部件号:CCSTUDIO-THEIA

您好!

我们目前正在使用的产品  Code Composer Studio V20.4.0 我们最近的项目。 但是、我们无法生成 Windows 批处理文件 (.bat) 默认公式。

我们需要此文件的原因是、为了执行 LDRA 工具中的静态分析 、我们需要在中提供批处理文件名作为命令 初始步骤 收集流程图。 这两者都是必需的 静态分析 单元测试

我们之前使用该产品时 Code Composer Studio V12.4.0 ,这个 Windows 批处理文件 (.bat) 是自动生成的、我们能够在中看到它 工程文件夹

作为参考、我可以附加一个 Windows 批处理文件 (.bat) 的屏幕截图 偏移量误差 Code Composer Studio V12.4.0

CCS v12.4 Doubt.png

 

Kidnly 提供了相同的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    之前、我们使用的是 Code Composer Studio V12.4.0 ,这个 Windows 批处理文件 (.bat) 是自动生成的、我们能够在中看到它 工程文件夹 .

    您如何在 12.4 中生成此 bat 文件? 此文件不是来自 CCS、因此我假设您是使用一些预编译/编译后处理步骤显式生成的?

    谢谢

    Ki