This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADC 串扰问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1629172/launchxl-f28379d-adc-cross-talk-issue

器件型号: LAUNCHXL-F28379D

大家好、实际上我正在为我的项目使用 LAUNCHXL-F28379D 开发板、我在 AC2、AC3、AC4 中使用 ADC B 和 ADC C 通道 AB2、AB3、AB4、同时我正在对第三通道 AB4 和 AC4 进行采样、同时在第一个通道中正好获得一半的计数。也就是说、当我向 AB4 施加 3.3V 电压时、AB2 通道中获得 2200 个计数没问题、我应该如何按样本和 ADC 时钟 500 进行采样 时间 5000 nonosec 我使用 EPWM 5kHz 触发这些事件 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    相关 专家将于下周离职。 当他回到办公室时、请等待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您描述的行为很可能不是与 PWM 相关的串扰、但 F28379D 上的 ADC 采样保持电荷共享、尤其是在驱动 AB2/AC2 的模拟源为高阻抗的情况下。

    当 ADC 从一个通道切换到另一个通道时、采样电容器可以保留前一个通道的电荷。 我们添加了注释、对于偶数到偶数或奇数到奇数通道转换、新通道可以从接近先前转换通道的电压开始、而采集窗口必须根据实际源阻抗进行选择。 在您的案例中、B4→B2 和 C4→C2 都是偶数到偶数的转换、因此如果 AB4/AC4 为 3.3V 且 AB2/AC2 被弱驱动、则 AB2/AC2 可以人工读取为高电平。

    我建议检查 AB2/AC2 上的源阻抗、进一步增加 ACQPS、尝试虚拟转换并使用第二个样本、并重新排序 SOC 序列以避免 B4→B2/C4→C2 转换。 如果输入来自电阻分压器或较弱的传感器输出、则使用运算放大器进行缓冲通常是最佳解决方案。

    此致、

    Masoud