Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
器件型号: LAUNCHXL-F28379D
大家好、实际上我正在为我的项目使用 LAUNCHXL-F28379D 开发板、我在 AC2、AC3、AC4 中使用 ADC B 和 ADC C 通道 AB2、AB3、AB4、同时我正在对第三通道 AB4 和 AC4 进行采样、同时在第一个通道中正好获得一半的计数。也就是说、当我向 AB4 施加 3.3V 电压时、AB2 通道中获得 2200 个计数没问题、我应该如何按样本和 ADC 时钟 500 进行采样 时间 5000 nonosec 我使用 EPWM 5kHz 触发这些事件 如何解决此问题?