请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM261X-MCAL SDK
您好、
我正在尝试调试 AM261x LP 硬件上的示例项目。 当我开始调试项目时、出现以下错误。 我尝试按照建议对电路板进行下电上电、但仍然出现相同的错误。 我还尝试设置较低的 TCLK (100kHz)、但仍然出现相同的错误。 请帮助我如何解决此问题。
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.4.0.3835)