This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261X-MCAL SDK:调试器连接故障

Guru**** 2848740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1633539/am261x-mcal-sdk-debugger-connection-failure

部件号:AM261X-MCAL SDK

您好、

我正在尝试调试 AM261x LP 硬件上的示例项目。 当我开始调试项目时、出现以下错误。 我尝试按照建议对电路板进行下电上电、但仍然出现相同的错误。 我还尝试设置较低的 TCLK (100kHz)、但仍然出现相同的错误。 请帮助我如何解决此问题。

 

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.4.0.3835)  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的引导模式是什么、在尝试通过 CCS 连接时、请确保它处于设备引导模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将器件的引导模式更改为“无引导模式 (0010)“、但收到了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑硬件可能已损坏或电源不足。

    确保通过可以提供 3.3V 电压的 5V 适配器供电  

    如何为电路板供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了电源、可以开始调试。 感谢您的帮助。