Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104
部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0C1104
我尝试使用 CCS 20 加载开发套件、但 it...nothing 的效果不是很好
我有一个简单的程序,我试图做... 它在 CCS 20.4.x 中构建而不会出错...如果我将鼠标悬停在 DL_ADC12_configHwAverage 上、则可以右键点击它并转到 dl_adc12.h 文件中的定义...但是、如果我尝试对其他 DL_ADC12 函数执行相同的操作、我会收到“未找到引用“...这会造成极大的误导、并且会沿着存在包含问题的路径走下去!!!!!! 然而这些函数存在于同一个 dl_adc12.h 文件中...这里发生了什么?????
TI 发布了一款甚至与 CCS 12 不接近的产品
感谢您的回答