This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。

Guru**** 3008700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1632137/xds110iso-evm-icepick_c_0-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register

器件型号: XDS110ISO-EVM

大家好:

 

我正在使用 Windows 11 上的最新 CCS 版本:

版本:20.2.0.12__1.8.0

默认 VS Code API:1.96.0

从过去几周开始调试时、我在这里遇到了一些弹出的问题。

image.png

image.png

是否是与驱动程序相关的特定问题、或者是否有任何人遇到类似问题或知道答案、以便我可以解决此问题?

此致、

a.

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、我离开办公室直至星期四 (4/2)。 请等待回复。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在哪个设备上遇到此问题? 下面是我们通常为该错误代码建议的内容:

    资料来源: https://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf

    版本:20.2.0.12__1.8.0

    CCS 现为 20.5 版本。 请在此处下载最新版本: https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#downloads

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt *** 提供的信息。  它是具有 C2000 系列芯片 TMS320F2807x 的定制电路板。 它不会一直发生、但在调试很长时间时会显示出来。

    我会尝试更新您。 您认为是否有必要更新 CCS 版本、否则可能会导致更新?

    。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否使用 XDS110-ISO 调试器? 如果是、请注意它 不支持 5 引脚 JTAG(具有 TRSTn)- F2807x 器件需要 TRSTn。

    我会尝试更新您。 您认为是否有必要更新 CCS 版本、否则可能导致此问题?

    如果错误并非始终出现、则 很可能是由其他原因引起的(如外部噪声,可能的应用干扰等)。 通常、我们建议用户使用最新的驱动程序/CCS、排除可能已解决的任何问题。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我使用的 是 XDS110 调试器、标记了错误的器件、我假设是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我也假设这样,否则你将无法连接在第一个地方Slight smile。

    您还能分享一下 JTAG 原理图吗? 我想确认它是否遵循数据表的建议。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matt *** ,

    谢谢 Matt。

    遗憾的是、我无法分享原理图、但使用了所有 5 个引脚 (TDI、TDO、TRST、TMS 和 TCK)。

    有什么我需要交叉检查,我可以让你知道,如果是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议查看数据表中的仿真/JTAG 章节、特别是:

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    鉴于此主题已打开几周但未收到回复、我假设问题已解决并关闭该主题。

    此致、
    马特