This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:在 CCS 12.8.1 中安装 DSP/BIOS (BIOS_5_41_10_36) 时出错–RTSC/XDCTools 依赖项缺失

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1640491/tms320f2809-error-installing-dsp-bios-bios_5_41_10_36-in-ccs-12-8-1-rtsc-xdctools-dependency-missing

器件型号: TMS320F2809

您好:

我正在尝试安装 BIOS_5_41_10_36 及其对应的 xdctools 封装、采用 CCS 6.0.0。 当我添加产品发现路径 (C:/ti) 并尝试安装它时、收到以下错误:

Cannot complete the install because one or more required items could not be found.
Missing requirement: Model Plug-in 3.16.3.36 requires 'bundle org.eclipse.help.appserver 0.0.0' but it could not be found.
Cannot satisfy dependency: RTSC/XDCTools 3.16.3.36 → org.eclipse.rtsc.xdctools.model 3.16.3.36.

266763e8-aef8-495c-8617-348cfb06ea29.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再支持 DSP/BIOS(和 SYS/BIOS)、因此不会出现与较新版本 CCS 的兼容性问题。 我们建议尽可能迁移到 FreeRTOS、尽管我知道您可能正在维护较旧的项目。

    您是否能够使用仍支持 DSP/BIOS 的旧版本 CCS?

    Whitney