This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:XDS560V2 在设备管理器中未识别(代码 39)

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1654489/tms320f28388d-xds560v2-not-recognized-in-device-manager-code-39

器件型号: TMS320F28388D

您好、

一位同事最近遇到了 Windows 设备管理器无法识别 XDS560V2 仿真器的问题、但出现以下错误:

Windows 无法为此硬件加载设备驱动程序。 驱动程序可能已损坏或丢失。 (代码 39)

该设备以前一直工作正常,而且在我自己的 PC 上也没有任何问题,所以我不认为设备本身有故障。 我怀疑这可能与 Windows 更新有关。 是否有人报告过类似问题、或者是否有已知的解决方法?

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang-il、

    他们是否使用了 Blackhawk XDS560v2?

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU560V2STM-U

    如果是、所附文档第 2.21 节中所述的指示灯状态是什么?

    e2e.ti.com/.../USB560v2_2D00_IG_2D00_01.pdf

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    我们正在使用 Spectrum Digital 的 XDS560V2 STM USB 仿真器、但该公司现已停产。 (我假设这与 Blackhawk 的 XDS560V2 产品相同,因为它们可能是基于同一参考设计构建的。)

    鉴于您建议按照提供的文件中所述检查 LED 状态、您似乎在询问器件是否已进入安全模式。 使用随 Code Composer Studio 一起安装的 Sd560v2Config 工具、我验证了器件是否处于正常工作状态、 safemode=false。

    为了全面起见、我在自己的 PC (模拟器正常工作的地方) 而不是同事的 PC (问题发生的地方)上运行测试。 我特意强制 XDS560V2 进入 safety=true 、以查看这是否会在 PC 上触发任何 USB 识别问题、但我没有观察到任何异常。

    以下是我的 PC 的主要规格、供参考:
    - Code Composer Studio:v12.8.1.00005 & v20.5.1.00012
    -操作系统版本:Microsoft Windows 11 Pro
    -操作系统版本:25H2
    -操作系统版本: 26200.8655.
    -操作系统内存完整性:打开(已启用)

    我想知道这是否是我同事 PC 上的 USB 控制器或操作系统特有的孤立问题、或者是否有类似案例报告采用了已知的解决方案。

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然公司现已停业、但我们正在使用 Spectrum Digital 的 XDS560V2 STM USB 仿真器。 (我假设这与 Blackhawk 的 XDS560V2 产品相同,因为它们可能是基于同一参考设计构建的。)[/报价]

    相同的参考设计、但硬件实现不同、驱动程序也不同。

    根据您在提供的文件中所述检查 LED 状态的建议、您似乎在询问器件是否已进入安全模式。 [/报价]

    如果探头正确启动、我很感兴趣。

    请参阅随附的文档:

    e2e.ti.com/.../1511746.pdf

    请参阅第 2.3.1 节

    正常引导过程是否成功?

    -操作系统内存完整性:打开(已启用)
    [/quote]

    是否可以禁用此功能、然后尝试重新启动 PC、看看这是否有帮助?

    谢谢

    Ki

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    a1)。 器件的引导过程正常进行、状态 LED 的闪烁序列与常规引导序列中观察到的确切模式相匹配。

    A2)。 我目前无法验证该器件。 由于内部情况、发生问题的 PC 位于远程位置、因此无法立即进行检查。 在我自己的 PC 上(设备完美运行,没有任何问题)、所有最新的 MS Windows 更新都已完全应用、并且内存完整性选项已打开、但未观察到异常行为。

    跟进问题:
    如果在有问题的 PC 上禁用内存完整性选项后测试设备导致成功识别和正常运行、我想知道是否有任何后续解决方案或对策。 (我提出这一问题是因为让内存完整性处于禁用状态会给 PC 使用带来安全风险。)

    结语/后续步骤:
    除了上面的答案和附加问题之外、 我目前无法在有问题的 PC 上立即执行请求的测试。 此外、由于这可能是特定于该 PC 的孤立问题(例如 USB 控制器错误或独特的安全配置)、我打算首先进行一些进一步的内部测试。 如果稍后确认了相同的问题、并且我处于可以直接进行故障排除的环境中、我将通过相同的查询向社区发布新主题。

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后续问题:
    如果在有问题的 PC 上禁用内存完整性选项后测试设备导致成功识别和正常运行、我想知道是否有任何后续解决方案或对策。 (我提出这一问题是因为让内存完整性处于禁用状态会给 PC 使用带来安全风险。)

    存储器完整性建议有点“触角“。 这通常不是问题(这个问题也可以解决,我在使用 XDS560v2 时也没有问题)。 但是、如果内存完整性选项是问题所在、我对最佳实践没有太大的了解。  

    这个问题实际上由调试探针的供应商最好解决、因为这个问题是探针的低级问题、而与 CCS 无关(我的专业知识就是 CCS)。 很遗憾、供应商不再营业。

    我认为问题可能与安全相关(防病毒等)。 但是、您提到这是一位同事、它正在为您工作、因此它必须是您同事机器的特定内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我完全理解您的意思。 感谢您提供这样一个详细的答案、即使它不在您的专业领域内。