Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
器件型号: DRA829J-Q1
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件
您好、
我的客户在安装 CCS 时遇到问题:
------------------------
我们面临通过 SCCM(PSADT、LocalSystem 上下文)在 Windows 10/11 x64 上静默安装 Code Composer Studio 10.1.1.00004 的部署问题。
使用的命令:
```μ s
ccs_setup_10.1.1.00004.exe --模式无人参与-- unattendmodeui none -- prefix C:\ti\ccs1011 -- debuglevel 4 -- debugtrace C:\Windows\Temp\ccs_install.log
```μ s
症状:安装程序从不将控制权返回给调用脚本。 未生成退出代码、SCCM 将保持“正在进行“状态、直到超时为止。 但是、安装本身会成功完成(`ccstudio` present、创建了注册表项、CCS 在手动重新启动后工作)。
日志显示:
-`bitrock_installer_*.log `:`安装成功`,有时随后`需要重新启动: true`。
-`ccs_install.log `:` ccs_warning: cannot create ... CCSExternalReferences`和尾随的``块。
我们怀疑后安装`CCSExternalReferences` step 会产生一个 JVM、该 JVM 将 LocalSystem 下的`user.home`解析为`C:\Windows\System32\config\SystemProfile`并保持孤立状态、从而防止包装程序退出。
已``、`成功:覆盖` USERPROFILE`/` HOMEDRIVE `S/` HOMEPATH `S、在` ystem32 `S/μ s yswow64`/μ s yssnative `中预创建目标文件夹、增加 SCCM 运行时间、使用` psexec -s 本地重新生成(相同的行为,因此不是 SCCM 特定的)。
请告诉我们:
1.这是 LocalSystem 下 CCS 10.x 无人值守安装程序的已知行为吗?
2.是否有一个标志用于禁用`CCSExternalReferences`安装后步骤、或强制 JVM `user.home`?
3.返回代码的正式列表是什么,需要重新启动时的预期代码是什么?
4.在以后的 CCS 版本中是否已修复此问题?
按需提供日志 (`CCS_INSTALL.log`、`bitrock_installer_*。log`、SCCM `AppEnforce.log`)。
------------------------
此致