This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:CCS 10.1.1.00004 无人值守安装程序在本地系统 (SCCM) 下挂起

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1659787/dra829j-q1-ccs-10-1-1-00004-unattended-installer-hangs-under-localsystem-sccm

器件型号: DRA829J-Q1
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

您好、

我的客户在安装 CCS 时遇到问题:

------------------------

我们面临通过 SCCM(PSADT、LocalSystem 上下文)在 Windows 10/11 x64 上静默安装 Code Composer Studio 10.1.1.00004 的部署问题。

 

使用的命令:

```μ s

ccs_setup_10.1.1.00004.exe --模式无人参与-- unattendmodeui none -- prefix C:\ti\ccs1011 -- debuglevel 4 -- debugtrace C:\Windows\Temp\ccs_install.log

```μ s

 

症状:安装程序从不将控制权返回给调用脚本。 未生成退出代码、SCCM 将保持“正在进行“状态、直到超时为止。 但是、安装本身会成功完成(`ccstudio` present、创建了注册表项、CCS 在手动重新启动后工作)。

 

日志显示:

-`bitrock_installer_*.log `:`安装成功`,有时随后`需要重新启动: true`。

-`ccs_install.log `:` ccs_warning: cannot create ... CCSExternalReferences`和尾随的``块。

 

我们怀疑后安装`CCSExternalReferences` step 会产生一个 JVM、该 JVM 将 LocalSystem 下的`user.home`解析为`C:\Windows\System32\config\SystemProfile`并保持孤立状态、从而防止包装程序退出。

 

已``、`成功:覆盖` USERPROFILE`/` HOMEDRIVE `S/` HOMEPATH `S、在` ystem32 `S/μ s yswow64`/μ s yssnative `中预创建目标文件夹、增加 SCCM 运行时间、使用` psexec -s 本地重新生成(相同的行为,因此不是 SCCM 特定的)。

 

请告诉我们:

1.这是 LocalSystem 下 CCS 10.x 无人值守安装程序的已知行为吗?

2.是否有一个标志用于禁用`CCSExternalReferences`安装后步骤、或强制 JVM `user.home`?

3.返回代码的正式列表是什么,需要重新启动时的预期代码是什么?

4.在以后的 CCS 版本中是否已修复此问题?

 

按需提供日志 (`CCS_INSTALL.log`、`bitrock_installer_*。log`、SCCM `AppEnforce.log`)。

------------------------

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    2. 是否有一个标志用于禁用`CCSExternalReferences`安装后步骤、或者强制 JVM `user.home`?

    这里没有电容器。

    3. 什么是返回代码的正式列表、以及需要重新启动时的预期代码?

    我不知道有这类清单。

    4. 此问题在后续的 CCS 版本中是否已修复?

    我不记得有任何这样的修正。

    但我建议尝试更新的 CCS 版本。 CCS 10.x 非常旧、不再受支持。 您是否有任何特殊原因需要安装这样一个旧版本?

    谢谢

    Ki