This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS TI 编译器 x8.5.0.LTS --我们是否可以配置 CCS 工程以也生成 COFF 文件?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1662915/codecomposer-ccs-ti-compiler-x8-5-0-lts----can-we-configure-ccs-project-to-also-generate-coff-file

部件号: CODECOMPOSER

您好:

我们使用的是 CCS TI 编译器 x8.5.0.LTS。 我们可以进行配置以同时生成 COFF 文件吗? 如果是、如何实现? 当我们尝试选择 COFF 的输出格式时、我们无法保存此选项、也无法像使用 elf 选项一样在 CCS GUI 上重新编译。 是否有其他方法可以使用 CCS 生成 COFF 文件?

请参阅下面使用 COFF 时的屏幕截图

image.png

(下面是 elf 屏幕截图)

 

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅编译器用户指南的第 1.4 节:

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui04g/sprui04g.pdf

    v8.0 和更高版本的 TI 代码生成工具不支持 COFF 目标文件。 CC 模式
    希望生成 COFF 输出文件、请使用 7.4 版本的代码生成工具、并参考 SPRU186
    文档。

    您似乎必须使用 v7.x

    谢谢

    Ki