请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: CODECOMPOSER
您好:
我们使用的是 CCS TI 编译器 x8.5.0.LTS。 我们可以进行配置以同时生成 COFF 文件吗? 如果是、如何实现? 当我们尝试选择 COFF 的输出格式时、我们无法保存此选项、也无法像使用 elf 选项一样在 CCS GUI 上重新编译。 是否有其他方法可以使用 CCS 生成 COFF 文件?
请参阅下面使用 COFF 时的屏幕截图

(下面是 elf 屏幕截图)