Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43
器件型号: AM6442
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43
您好:
我们正在尝试让工业控制领域的共同客户在 AM64x 评估模块的 Cortex-R5 上运行 PX5 RTOS。 我们找到了一系列示例、可以使用我们的 CCS 12.4 工具轻松构建这些示例。 但是、每当我们尝试通过 Debug As -> Code Composer Debug Session 下载它们时、仅选择 MAIN_Cortex_R5_0_0 时、我们都会收到一系列错误、首先是:

尝试断开 XDS110 调试电缆并重新连接、然后重试、我们得到:

电路板 SW 设置为: SW2 全部打开、3 个 SW3 除外、全部关闭
我们花了一天时间来解决这个问题,但我们怀疑我们只是在序列中的某个地方遗漏了一个基本的集合。 任何帮助都将非常感谢!!
此致、
Bill