This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在 AM64x 评估模块的 Cortex-R5 上下载和运行任何示例程序时出现问题

Guru**** 3011830 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1670388/am6442-problems-getting-any-example-program-to-download-and-run-on-the-cortex-r5-of-the-am64x-evaluation-module

器件型号: AM6442
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43

您好:

我们正在尝试让工业控制领域的共同客户在 AM64x 评估模块的 Cortex-R5 上运行 PX5 RTOS。 我们找到了一系列示例、可以使用我们的 CCS 12.4 工具轻松构建这些示例。 但是、每当我们尝试通过 Debug As -> Code Composer Debug Session 下载它们时、仅选择 MAIN_Cortex_R5_0_0 时、我们都会收到一系列错误、首先是:

image.png

尝试断开 XDS110 调试电缆并重新连接、然后重试、我们得到:

image.png

电路板 SW 设置为: SW2 全部打开、3 个  SW3 除外、全部关闭

我们花了一天时间来解决这个问题,但我们怀疑我们只是在序列中的某个地方遗漏了一个基本的集合。  任何帮助都将非常感谢!!

此致、

Bill

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您现在使用的是哪个版本的 CCS? 是否与 CCS v12.04 相同?

    您是否还检查了目标配置文件? 请确认在您的目标配置文件中选择了 AM64x 器件。

    请参阅 CCS_NEW_TARGET_CONFIG 以创建目标配置文件。

    请参阅 ccs_launch_page 了解 CCS 加载和运行情况。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进、Tushar。

     

    我看过这些文档、但对所有不同的引导模式和选项来说有点不知所措。  我只是尝试在 Cortex-R5 上运行 gp_timer_compare_match_callback_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例。  为此、我需要采取哪些精确的步骤?

     

    现在、我使用的是 CCS 14.4.0

     

    顺便说一下、我可以通过 XDS110 在 LAUNCHXL2-570LC43 板 (Cortex-R5) 上成功构建和加载程序、因此我认为工具和调试器都正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板 SW 设置为: SW2 全部打开、3 个  SW3 全部关闭

    好像您在 EVM 上没有正确的引导模式设置、我觉得 SOC 也没有初始化。

    请参阅 evm_flash_SOC_init 指南、以初始化 SOC。 链接中记录了引导模式设置和初始化步骤。

     SoC 初始化后、您应该能够通过 CCS JTAG 加载示例。

    如果您仍然遇到问题、请告诉我。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tushar