Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C
部件号: CCSTUDIO-THEIA
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C
大家好、
一个小但恼人的行为 — 见下面的一个抛光的错误报告,我要求 Codex 生成。
我不知道这是有意的还是功能性错误 — 但这是令人讨厌的。
标题
构建完成意外地从 Codex Chat 窃取键盘焦点并重定向键入到源代码编辑器
存在许多风险
- Code Composer Studio:CCS 21.x (
C:\ti\ccs2100) - 操作系统:Windows
- 目标工程:TMS320F280049C C2000 工程
- 活动源文件:
C2000-MPPT02.c - 编译配置:
CPU1_RAM - Codex 聊天在 CCS 内打开
说明
当项目构建运行时、我在 Codex Chat 输入字段中键入了一条消息。
构建完成后、CCS 意外将键盘焦点从聊天输入移到源代码编辑器。 编辑器导航到 C2000-MPPT02.c main() 功能附近。
因为我仍在键入、所以剩余的文本直接插入到 C 源文件中、而不是插入聊天窗口。
要重现的步骤
- 在 CCS 编辑器中打开 C 源文件。
- 打开 Codex 聊天。
- 开始编译活动 CCS 工程。
- 编译运行时、将光标置于 Codex Chat 输入中并开始键入。
- 在继续键入时、允许完成构建。
- 观察焦点是否从 Codex Chat 移动到源代码编辑器。
预期行为
当用户在 Codex Chat 中主动键入时、Build Completion 不应更改键盘焦点。
除非用户明确选择另一视图或编辑器、否则文本交谈输入应保留焦点。
实际行为
在构建完成时:
- 键盘焦点从 Codex Chat 移动到源代码编辑器。
- CCS 导航到相应
main()功能。 - 在源文件中插入了连续的键盘输入。
- 源文件被无意中修改。
系统级别影响
严重性:较小的 UI 问题、但可能会导致数据完整性后果。
该行为可能会无声地破坏源代码、因为用户可能不会立即注意到键盘焦点已更改。 在嵌入式或安全相关的项目中、意外修改源代码尤其不可取。
十分之一
这一次。 重现性尚未得到确认。
建议的行为
- 构建完成时、切勿从主动编辑的聊天输入中窃取键盘焦点。
- 导航到源位置不应自动聚焦编辑器。
- 如果构建完成必须显示源位置、则当前关注的输入控件应保留键盘焦点。
权变措施
构建完成后、请验证 Codex Chat 是否仍有焦点、然后再继续键入。 如果文本进入源代码编辑器、请立即撤消意外编辑、并确认文件未与意外文本一起保存。
谢谢你。