This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:在同时使用 Codex 进行编译和分组时失去焦点

Guru**** 3011580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1669612/ccstudio-theia-loss-of-focus-when-compiling-and-chating-with-codex-in-the-same-time

部件号: CCSTUDIO-THEIA
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C

大家好、

 

一个小但恼人的行为 — 见下面的一个抛光的错误报告,我要求 Codex 生成。

我不知道这是有意的还是功能性错误 — 但这是令人讨厌的。

标题

构建完成意外地从 Codex Chat 窃取键盘焦点并重定向键入到源代码编辑器

存在许多风险

  • Code Composer Studio:CCS 21.x (C:\ti\ccs2100)
  • 操作系统:Windows
  • 目标工程:TMS320F280049C C2000 工程
  • 活动源文件: C2000-MPPT02.c
  • 编译配置: CPU1_RAM
  • Codex 聊天在 CCS 内打开

说明

当项目构建运行时、我在 Codex Chat 输入字段中键入了一条消息。

构建完成后、CCS 意外将键盘焦点从聊天输入移到源代码编辑器。 编辑器导航到 C2000-MPPT02.c main() 功能附近。

因为我仍在键入、所以剩余的文本直接插入到 C 源文件中、而不是插入聊天窗口。

要重现的步骤

  1. 在 CCS 编辑器中打开 C 源文件。
  2. 打开 Codex 聊天。
  3. 开始编译活动 CCS 工程。
  4. 编译运行时、将光标置于 Codex Chat 输入中并开始键入。
  5. 在继续键入时、允许完成构建。
  6. 观察焦点是否从 Codex Chat 移动到源代码编辑器。

预期行为

当用户在 Codex Chat 中主动键入时、Build Completion 不应更改键盘焦点。

除非用户明确选择另一视图或编辑器、否则文本交谈输入应保留焦点。

实际行为

在构建完成时:

  • 键盘焦点从 Codex Chat 移动到源代码编辑器。
  • CCS 导航到相应 main() 功能。
  • 在源文件中插入了连续的键盘输入。
  • 源文件被无意中修改。

系统级别影响

严重性:较小的 UI 问题、但可能会导致数据完整性后果。

该行为可能会无声地破坏源代码、因为用户可能不会立即注意到键盘焦点已更改。 在嵌入式或安全相关的项目中、意外修改源代码尤其不可取。

十分之一

这一次。 重现性尚未得到确认。

建议的行为

  • 构建完成时、切勿从主动编辑的聊天输入中窃取键盘焦点。
  • 导航到源位置不应自动聚焦编辑器。
  • 如果构建完成必须显示源位置、则当前关注的输入控件应保留键盘焦点。

权变措施

构建完成后、请验证 Codex Chat 是否仍有焦点、然后再继续键入。 如果文本进入源代码编辑器、请立即撤消意外编辑、并确认文件未与意外文本一起保存。

 

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“604613“ url=“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1669612/ccstudio-theia-loss-of-focus-when-compiling-and-chating-with-codex-in-the-same-time

    当项目构建运行时、我在 Codex Chat 输入字段中键入了一条消息。

    构建完成后、CCS 意外将键盘焦点从聊天输入移到源代码编辑器。 编辑器导航到 C2000-MPPT02.c main() 功能附近。

    因为我仍在键入、所以剩余的文本直接插入到 C 源文件中、而不是插入聊天窗口。

    [/报价]

    我有点明白这一点、但行为有点不同。 当我在生成 Codex Chat 输入字段时、我将焦点转移到“问题“或“输出“视图。 这并不完全出乎意料、因为通常会购买这些视图来关注焦点、从而通知用户构建状态。 但我没有切换到编辑器。

    在任何情况下、都可能会出现切换焦点的 IDE 行为。 我需要与工程部门核实是否有办法抑制这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此问题提交了请求单。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13606

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ki