This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:memory.read () 性能每次读取时限制为大约 1.5ms

Guru**** 3011640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1655626/f29h850tu-memory-read-performance-is-limited-to-about-1-5ms-per-read

器件型号: F29H850TU

在 F29x 处理器运行时、我一直在尝试从该处理器读取数据。 我从 PC 连接了一个具有 USB 线的 F29x controlCARD。 它有一个 XDS110 调试芯片。
我使用 CCS 中提供的 memory.read () JS 脚本 API。  

我观察到、无论变量的数据类型如何、运行并提供数据至少需要大约 1.5ms。 我使用作为 JS 模块提供的 performance.now() 脚本对其进行了性能分析。
请注意、我正在尝试在处理器运行代码时读取数据、而不是使用断点停止数据。 它确实可以正确读取数据、但 XDS110 探针芯片存在明显的瓶颈、因为与用于 ARM 芯片的 ARM CoreSight 技术相比、数据读取速度相对较慢、其中具有 SWO 的 J-Link SEGGER 的处理器读取吞吐量约为 1.5Mb/s、而不会停止读取。  

我通过将 JTAG 时钟频率增加到 CCS 2050 版本中的 14MHz 最大值,将 memory.read () 时序略微改善到了大约 0.9ms ,但是这并不重要。
是否缺少任何可以提高从处理器读取数据的速度的东西?

下面是一个用例:如果我想从 AdcResultRegs 中以 10kHz 的频率读取 ADC 数据、则 debugSession 根本不足以根据我看到的当前速度执行此操作。 我可以批量读取它是的、但它会影响目标的存储器。  
我想使此 memory.read () 尽可能不干扰实际代码,而不影响处理器的内存,并在不停止处理器的情况下实时运行。

这是带有 TI 处理器的 XDS110 调试探针的限制、还是 CCS 中的驱动程序和 memory.read () 用于 JTAG 的 XDS110 探针芯片中的固件?
我知道 XDS560 中有高级调试器、但它们的成本很高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将此事提交给我们的 CCS 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    听起来您希望对变量进行一些实时记录、例如此旧线程中的描述:

     TMS320F2800137:数据记录 

    与 J-Link RTT 等系统相比、使用 XDS 和调试服务器在吞吐量下尝试实现此目的存在限制。 在上述线程中、建议使用使用不同的底层传输(如 SCI)的自定义解决方案来实现这一点。

    我将再次提请器件专家注意此主题、以便进一步发表评论。

    谢谢

    Ki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki。
    如果您对此有任何更新、请告诉我。
    此致
    Sumukh,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我们的 CCS 专家所提到的、XDS110 在吞吐量方面存在已知的限制。  您可能需要使用高速仿真器或将数据发送出去查看其他一些 COM 端口(如高速 SPI 或 UART)。