器件型号: F29H850TU
在 F29x 处理器运行时、我一直在尝试从该处理器读取数据。 我从 PC 连接了一个具有 USB 线的 F29x controlCARD。 它有一个 XDS110 调试芯片。
我使用 CCS 中提供的 memory.read () JS 脚本 API。
我观察到、无论变量的数据类型如何、运行并提供数据至少需要大约 1.5ms。 我使用作为 JS 模块提供的 performance.now() 脚本对其进行了性能分析。
请注意、我正在尝试在处理器运行代码时读取数据、而不是使用断点停止数据。 它确实可以正确读取数据、但 XDS110 探针芯片存在明显的瓶颈、因为与用于 ARM 芯片的 ARM CoreSight 技术相比、数据读取速度相对较慢、其中具有 SWO 的 J-Link SEGGER 的处理器读取吞吐量约为 1.5Mb/s、而不会停止读取。
我通过将 JTAG 时钟频率增加到 CCS 2050 版本中的 14MHz 最大值,将 memory.read () 时序略微改善到了大约 0.9ms ,但是这并不重要。
是否缺少任何可以提高从处理器读取数据的速度的东西?
下面是一个用例:如果我想从 AdcResultRegs 中以 10kHz 的频率读取 ADC 数据、则 debugSession 根本不足以根据我看到的当前速度执行此操作。 我可以批量读取它是的、但它会影响目标的存储器。
我想使此 memory.read () 尽可能不干扰实际代码,而不影响处理器的内存,并在不停止处理器的情况下实时运行。
这是带有 TI 处理器的 XDS110 调试探针的限制、还是 CCS 中的驱动程序和 memory.read () 用于 JTAG 的 XDS110 探针芯片中的固件?
我知道 XDS560 中有高级调试器、但它们的成本很高。