Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
器件型号: TMDSEMU200-U
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS3137
这样会出现 错误–2131(无法访问器件寄存器) 、这表明 Code Composer Studio (CCS) 正在成功地与 XDS200 调试器通信、但调试器无法与卡上的目标芯片建立稳定连接。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
器件型号: TMDSEMU200-U
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS3137
这样会出现 错误–2131(无法访问器件寄存器) 、这表明 Code Composer Studio (CCS) 正在成功地与 XDS200 调试器通信、但调试器无法与卡上的目标芯片建立稳定连接。


您好、
您能看 一下我们的调试 JTAG 指南吗? 特别是表 4-1、其中对您看到的错误给出了一些良好的调试步骤。
此外、您能否共享当前在尝试连接到器件时使用的.ccxml 文件?
此致、
Aj Favela.
尊敬的 Tyagi:
您使用的是哪块电路板? 它是定制板还是 TI 板? 请告知您的电路板。
最近、客户还可以将 XDS200 连接到 Hercules 电路板:
(+) TMDSEMU200-U:3.3V 引脚 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
它们能够通过 20 引脚调试器连接器与控制器通信而不会出现任何问题、因此请确保您的连接符合要求。

--
此致、
Jagadish。
你(们)好
请 直接 通过您所在地区的 TI 办事处联系 TI 销售部门 — 他们可以在内部上报至正确的故障分析团队。
谢谢。此致、
Nikhil Dasan