This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:错误 2131

Guru**** 3011830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1667377/tmdsemu200-u-error-2131

器件型号: TMDSEMU200-U
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS3137

这样会出现 错误–2131(无法访问器件寄存器) 、这表明 Code Composer Studio (CCS) 正在成功地与 XDS200 调试器通信、但调试器无法与卡上的目标芯片建立稳定连接。XDS200 Debugger.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您尝试连接到哪个设备?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户 连接到微控制器器件型号:TMS570LS3137。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户 连接到微控制器器件型号:TMS570LS3137。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能看 一下我们的调试 JTAG 指南吗? 特别是表 4-1、其中对您看到的错误给出了一些良好的调试步骤。  

    此外、您能否共享当前在尝试连接到器件时使用的.ccxml 文件?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题并未得到所有努力的解决。 我尝试上传.ccxml 文件、但不允许。 请提出路线建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我已将此主题重新分配给更熟悉 TMS570 器件的人员、请给他们一些时间来研究此问题。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyagi:

    您使用的是哪块电路板? 它是定制板还是 TI 板? 请告知您的电路板。

    最近、客户还可以将 XDS200 连接到 Hercules 电路板:

    (+) TMDSEMU200-U:3.3V 引脚 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    它们能够通过 20 引脚调试器连接器与控制器通信而不会出现任何问题、因此请确保您的连接符合要求。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的留言。 客户仅使用德州仪器 (TI) 电路板。 不过、早期的购买调试器可以正常工作。 只有最近购买的这是不工作. 请建议如何联系 Sakes 售后团队进行保修维修/更换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请 直接 通过您所在地区的 TI 办事处联系 TI 销售部门 — 他们可以在内部上报至正确的故障分析团队。  

    客户故障分析|德州仪器 TI.com

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan