This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS 21 CAN't 查找 SYSCFG_DL_init

Guru**** 3011840 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1672465/ccstudio-theia-ccs-21-can-t-find-syscfg_dl_init

部件号: CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM33C321A

我不知道发生了什么事。 今天早上我做了一些项目、一切都很好。 (我想我点击了更新,我应该只是更新 SDK)

 

现在、我在任何工作区中用于多个 MCU 的项目都找不到 SYSCFG_DL_init () 或.cmd 文件。

 

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    现在在您的工程中、您可以找到 SYSCFG_DL_init () 和 cmd 文件、但在构建工程时会报告错误? 如果从 SDK 导入一个演示、此错误是否会再次发生?

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行测试、我创建了一个新的工作区并导入了一个工程。 我在编译时收到与上述相同的错误。

    看起来 SysConfig 创建了 ti_msp_dl_config.c、但我*没有*看到 ti_msp_dl_config.o   

    每个工程都会发生这种情况。  

    我认为、只有当我昨天接受更新并安装了一个新的无线 SDK 时、它才会开始发生。

    我肯定缺少一些全局设置、但我不确定哪一个设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    请让我把你的帖子给我们的另一个团队,谁可能会给出更多的评论。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道这是一个奇怪的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    看起来像是使用 MSPM0 和 M33 SDK 中的示例发生的。

    编译最后一个工程时、您是否会看到 ti_msp_dl_config.c 已在构建输出中编译?

    Arm 编译器 — 构建文件:“TI_msp_dl_config.c“
    “c:/ti/ccs2100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_5.1.1.LTS/bin/tiarmclang.exe -c @“device.opt“ -mcpu=cortex-M33 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-D16 -mlittle-endian -O2 -i“C:-i“C:/Users/a0389327/workspace_ccstheia_21/sysctl_mclk_syspll/Debug -i“C:/ti/mspm33_sdk_1_04_00_00/source/third_party/CMSIS/Core/Include -i“C:/ti/mspm33_sdk_1_04_00_00/source -i“-i“C:/Users/a0389327/workspace_ccstheia_21/sysctl_mclk_syspll -g -wall -md -mc_dl“-config“ti_msp_dl“-mc_dl“-mc_dl_config“-ti_msp_config“ti_msp_config“ti_msp_config.dl“- ti_msp_config_dl_dl“ti_msp_config.dl“ @。  
    完成构建:“ti_msp_dl_config.c“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在 SysConfig 中添加了一个 GPIO 以使其“脏“、并在.c 主文件中添加了注释以触摸它

    它会编译 SysConfig

    但是,它说  

    “未更改的 C:\Users\krbarkl\Workspace_test\SysCtl_mcp_syspll_LP_MSPM33C321A_nortos_ticlang\Debug\ti_msp_dl_config.c..“

    我添加了一个 GPIO、它肯定应该更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试清除 CCS 缓存吗?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#faq-clear-cache

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有帮助。 我是否也应该清除调试?

    我尝试了主工作区和为调试此问题创建的测试工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译后、您能否在 Debug 配置文件夹中附加“makefile“和其他四个*。mk 文件?

    您是否直接从 SDK 导入工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我创建了一个新的工作区、并直接从 ti 文件夹导入了一个示例。

    对于这些 make 文件、我向 c 文件添加了一个 GPIO 和注释、以强制生成完整的 rebuild.e2e.ti.com/.../Makefiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、makefile 不引用生成的 SysConfig 文件。

    例如、我在 makefile 中看到:

    #################################################################################
    #自动生成的文件。 请勿编辑!
    #################################################################################

    SHELL = cmd.exe

    CG_TOOL_ROOT := C:/ti/ccs2100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_5.1.1.LTS

    gen_opts___flag:= @“./device.opt“  
    gen_cms___flag:= -wl、-l“./device_linker.cmd“  

    ordered_OBJS +=\
    “./hsadc_max_freq_dmax.o“\
    “./ti_msp_dl_config.o“\
    “./startup_mspm33c321x_ticlang.o“\
    $(GEN_CMDS__FLAG)\
    -wl、-ldevice.cmd.genlibs \
    -wl、-llibc.a \

    其中、当您的文件缺少红色项目时。

    我的 subdir_rules.mk 和 subdir_vars.mk 也有很大不同。

    您能否压缩并附加整个工程文件夹、以便将其导入到我的工作区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你

    e2e.ti.com/.../hsadc_5F00_max_5F00_freq_5F00_dma_5F00_LP_5F00_MSPM33C321A_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

    我甚至没有为您清理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、当我查看 zip 中的 makefile 文件时、缺少对生成的 SysConfig 文件的引用。 然后、将工程导入到我的工作区中时、CCS 似乎会重新生成 makefile、并且 makefile 看起来正确。

    我正在失去正在发生的事情。 我需要跟进工程方面的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是假设我在开始之前安装的无线 SDK 只是在某种全局设置下混搭在一起。 我想,在这一点上,我只是要重新安装 21.0,除非你想我保留它用于取证目的。 我可以在笔记本电脑上进行一些有限的开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是假设我安装的无线 SDK 就在这之前、只是通过一些全局设置进行了混淆。

    您指的是 simplelink wi-fi SDK 吗?

    我只是要重新安装 21.0、除非你希望我将其保留用于取证目的

    请试一试。 我表示怀疑它会有所帮助、因为清除所有 CCS 缓存会将所有内容重置为默认值。 但是、您的安装可能会弄错一些东西。 老实说、我下一步还是建议重新安装 CCS ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CCS 自行安装了它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    首先、我卸载并重新安装了 CCS 21。

    这不起作用,所以我把它从轨道上拧开。

    我卸载了 CCS 并完全删除了 C:\ti 文件夹。

    然后我重新安装了 CCS、并重新安装了 MSPM33C SDK。

    收到警告、说我没有 SysConfig 26(在 C:\TI 中是一个单独的文件夹) 、并且要使用 28。

    但仍然编译良好。 我现在介绍并将所有工程更改为使用 SysConfig 28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有帮助、因此我从轨道上拧了它。

    这是唯一可以确定的方式:)

    我收到了警告:我没有 SysConfig 26(它在 C:\TI 中是一个单独的文件夹) 、并且它将使用 28。

    我确实注意到您使用的是 SysConfig 版本 1.26.2、因此我切换了我的工程以执行相同的操作。 但我仍然无法重现问题。

    如果您将其切换回 1.26.2、问题是否再次出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是让它正常工作、现在您想让我再打破它吗?

    使用 1.26 不会导致任何问题、.2 或.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚开始工作、现在您希望我再次打破它?

    嗯… 是的? 感谢您试用。 很高兴听到它没有打破任何东西,虽然你的原始问题仍然是一个谜...