Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM33C321A
部件号: CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM33C321A
我不知道发生了什么事。 今天早上我做了一些项目、一切都很好。 (我想我点击了更新,我应该只是更新 SDK)
现在、我在任何工作区中用于多个 MCU 的项目都找不到 SYSCFG_DL_init () 或.cmd 文件。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM33C321A
部件号: CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM33C321A
我不知道发生了什么事。 今天早上我做了一些项目、一切都很好。 (我想我点击了更新,我应该只是更新 SDK)
现在、我在任何工作区中用于多个 MCU 的项目都找不到 SYSCFG_DL_init () 或.cmd 文件。

为了进行测试、我创建了一个新的工作区并导入了一个工程。 我在编译时收到与上述相同的错误。

看起来 SysConfig 创建了 ti_msp_dl_config.c、但我*没有*看到 ti_msp_dl_config.o
每个工程都会发生这种情况。
我认为、只有当我昨天接受更新并安装了一个新的无线 SDK 时、它才会开始发生。
我肯定缺少一些全局设置、但我不确定哪一个设置。
尊敬的 Keith:
看起来像是使用 MSPM0 和 M33 SDK 中的示例发生的。
编译最后一个工程时、您是否会看到 ti_msp_dl_config.c 已在构建输出中编译?
Arm 编译器 — 构建文件:“TI_msp_dl_config.c“
“c:/ti/ccs2100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_5.1.1.LTS/bin/tiarmclang.exe -c @“device.opt“ -mcpu=cortex-M33 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-D16 -mlittle-endian -O2 -i“C:-i“C:/Users/a0389327/workspace_ccstheia_21/sysctl_mclk_syspll/Debug -i“C:/ti/mspm33_sdk_1_04_00_00/source/third_party/CMSIS/Core/Include -i“C:/ti/mspm33_sdk_1_04_00_00/source -i“-i“C:/Users/a0389327/workspace_ccstheia_21/sysctl_mclk_syspll -g -wall -md -mc_dl“-config“ti_msp_dl“-mc_dl“-mc_dl_config“-ti_msp_config“ti_msp_config“ti_msp_config.dl“- ti_msp_config_dl_dl“ti_msp_config.dl“ @。
完成构建:“ti_msp_dl_config.c“
因此、我在 SysConfig 中添加了一个 GPIO 以使其“脏“、并在.c 主文件中添加了注释以触摸它
它会编译 SysConfig

但是,它说
“未更改的 C:\Users\krbarkl\Workspace_test\SysCtl_mcp_syspll_LP_MSPM33C321A_nortos_ticlang\Debug\ti_msp_dl_config.c..“
我添加了一个 GPIO、它肯定应该更改。
您可以尝试清除 CCS 缓存吗?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#faq-clear-cache
由于某种原因、makefile 不引用生成的 SysConfig 文件。
例如、我在 makefile 中看到:
#################################################################################
#自动生成的文件。 请勿编辑!
#################################################################################
SHELL = cmd.exe
CG_TOOL_ROOT := C:/ti/ccs2100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_5.1.1.LTS
gen_opts___flag:= @“./device.opt“
gen_cms___flag:= -wl、-l“./device_linker.cmd“
ordered_OBJS +=\
“./hsadc_max_freq_dmax.o“\
“./ti_msp_dl_config.o“\
“./startup_mspm33c321x_ticlang.o“\
$(GEN_CMDS__FLAG)\
-wl、-ldevice.cmd.genlibs \
-wl、-llibc.a \
其中、当您的文件缺少红色项目时。
我的 subdir_rules.mk 和 subdir_vars.mk 也有很大不同。
您能否压缩并附加整个工程文件夹、以便将其导入到我的工作区?
给你
我甚至没有为您清理它。
我只是假设我安装的无线 SDK 就在这之前、只是通过一些全局设置进行了混淆。
您指的是 simplelink wi-fi SDK 吗?
我只是要重新安装 21.0、除非你希望我将其保留用于取证目的
请试一试。 我表示怀疑它会有所帮助、因为清除所有 CCS 缓存会将所有内容重置为默认值。 但是、您的安装可能会弄错一些东西。 老实说、我下一步还是建议重新安装 CCS ...
好的。
首先、我卸载并重新安装了 CCS 21。
这不起作用,所以我把它从轨道上拧开。
我卸载了 CCS 并完全删除了 C:\ti 文件夹。
然后我重新安装了 CCS、并重新安装了 MSPM33C SDK。
收到警告、说我没有 SysConfig 26(在 C:\TI 中是一个单独的文件夹) 、并且要使用 28。
但仍然编译良好。 我现在介绍并将所有工程更改为使用 SysConfig 28