This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-OPENOCD:丢失的文件

Guru**** 3011530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1671924/ccstudio-openocd-the-file-of-loss

部件号: CCSTUDIO-OPENOCD

大家好!

更新至最新的 CCS 21 后、我工程中的代码文件夹突然消失。  可以通过重新打开 CCS 来恢复该文件夹。我自己的源代码“Code “文件夹放置在图中所示的“文件夹“下。 在使用新版本的 CCS 进行调试时、Code 文件夹会消失、并且在更新 CCS 后也会立即消失。   

当它消失时、检查属性会引发错误。 原因是什么?

image.png

image.png

这会阻止我进行编译 — 我每次都必须重新打开 CCS。  

此致、

Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    如果我理解正确、工程文件夹的根位置会有一个“01_Code“文件夹、其中包含一些源文件。 有时、此文件夹会从视图中消失、您需要重新启动 CCS 才能恢复。 这是正确的吗?

    另外、我看到您使用的是多根工作区、每个工程文件夹都有一个单独的根、而不是只有一个工作区文件夹包含其中的所有工程。 两者都得到技术支持、但后者更为常见。 这是你想要的吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的! 您建议将一个工作区文件夹包含所有工程、对吧? 对我来说、有两个选项是可以的。

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议使用一个包含所有工程的工作区文件夹、对吧?

    这是更常见的用例、但两种选项都应该起作用。 我很好奇您是否对选项 2 有任何疑问。

    我尝试使用您所使用的选项重现此问题。 我会随时向您公布我的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    谢谢、如果您重现了此问题、请告诉我。 谢谢~

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在重现一个小问题。

    您是否尝试过使用选项 2? 这对您有好处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    客户发现版本 20.0 CCS 正常。 但使用 CCS 21.0 的相同配置和工程将会出现此问题。

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户发现使用版本 20.0 CCS
    是正常现象

    确切的版本是什么? 20.0.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。 我们还无法在 20.0 或 21.0 上重现问题。 只是好奇 — 客户是否尝试了选项 2、没有任何问题?